search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体与HighTec EDV-Systeme合作助力打造更安全的软件定义汽车

语言版本

下载

related-content

意法半导体与HighTec EDV-Systeme合作助力打造更安全的软件定义汽车

当安全标准相互契合:意法半导体 (ST) Stellar MCU取得了风险管理安全标准等级最高的ISO 26262 ASIL D 级认证,现在更有达到同等安全级别的 HighTec Rust 编译器的加持

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com
——————————-
HighTec EDV-Systeme GmbH
Europaallee 19
66113 Saarbrücken/Germany
info@hightec-rt.com

Catherine Schneider
Mexperts AG
catherine.schneider@mexperts.de

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 和 HighTec EDV-Systeme公司合作开发了一套先进的汽车功能安全整体解决方案,以加快安全关键的汽车系统开发,提高软件定义汽车的安全性和经济性。

 

该解决方案支持 Rust 编程语言,整合 HighTec 的 ISO 26262 ASIL D认证Rust 编译器与意法半导体的首个通过同一安全标准认证的28nm微控制器Stellar系列。以强大的安全性和可靠性为亮点,Rust编译器在汽车行业热度一路攀升。

 

意法半导体汽车微控制器业务部总监 Davide Santo 解释道:“软件定义汽车概念正在改变汽车设计方法和车主体验,传统的硬件连接的电子控制单元 (ECU) 被可编程系统取代。软件定义汽车是采用各种动力的汽车的未来,让车企可以轻松实现车系差异化,动态更新汽车功能。我们与长期合作伙伴 HighTec 合作开发的解决方案确保车企能够充分利用 Rust编程技术的强大功能,同时满足业内等级最高的安全标准。”

 

HighTec EDV-Systeme公司首席技术官 Mario Cupelli 表示: “HighTec工程开发出了业界首款支持现代安全编程语言 Rust 的软件编译器,并获得了汽车功能安全标准等级最高的 ISO 26262 ASIL D级认证。另一方面,ST 的 Stellar 汽车微控制器是首批通过 ISO 26262 ASIL D 认证的 28nm微控制器。因此,ST的Stellar与我们的编译器是天造地设,为客户带来一整套编译器和软硬件没有任何安全妥协的解决方案。”

 

车企正面临着缩短开发周期和满足不断提高的安全标准的巨大压力,此次合作为汽车行业提供了一个稳健、强大的符合安全要求的汽车软件开发解决方案。把符合 ASIL D 标准的 Rust 编译器集成到 Stellar MCU 系列,可以加快安全关键的汽车系统的开发,缩短产品上市时间,同时严格遵守汽车安全要求。

 

安全性、性能和可靠性让Rust技术成为汽车关键系统的新选择,有望塑造汽车行业的未来。有了 HighTec Rust 编译器的加持,意法半导体Stellar 产品为汽车客户提供了一个功能丰富、高效的集成化工具链,能够加快开发周期,同时确保应用符合 ISO 26262 标准。

 

开发符合汽车行业最高安全标准的创新解决方案是意法半导体和 HighTec两家企业的共同的目标。现在,作为双方密切合作的开发成果,该解决方案可以把 Rust 代码以及重要的 C/C++ 代码库集成到开发者的安全关键项目的Stellar芯片上,从而加快安全关键系统开发,缩短产品上市时间,同时严格遵守汽车功能安全和网络安全要求。

 

技术详情:
Rust编程技术包含保护内存、线程和数据类型安全的代码,确保安全关键汽车系统具有的出色的抗风险韧性,同时,在执行时间和内存占用方面,Rust代码的运行时效率媲美 C/C++代码,这些优点大大降低了软件开发维护的成本,缩短了开发周期,并提高了安全性。

 

HighTec’s C/C++ and Rust automotive grade compiler allows Rust’s safety benefits to be integrated alongside legacy C/C++ code to build safe and secure automotive applications for the next-generation of software-defined vehicles.

 

HighTec 的 C/C++和 Rust 汽车级编译器可以把Rust代码的安全优势融合到传统C/C++ 代码内,为下一代软件定义汽车构建安全可靠的汽车应用程序。

 

意法半导体的 ST Stellar车规MCUs基于 Arm® Cortex®-R52+内核和强大的安全硬件架构构建,并于2024 年初通过第三方认证评估机构的ISO 26262 ASIL D认证,成为首个取得ISO 26262 ASIL D认证的 28nm MCU。此外,该系列微控制器还符合 ISO 21434 网络安全标准和UN155要求,确保应用满足最新的安全标准。Stellar MCU 为下一代汽车、电气化和安全关键系统带来卓越的处理性能、系统可扩展性和功能集成度。

 

HighTec Rust 编译器进一步完善了现有的 HighTec C/C++ 编译器套件,两个软件的安全性都到达了安全等级最高的ISO 26262 ASIL D 的要求,让汽车软件开发人员能够充分利用意法半导体Stellar MCU 的高可靠性和处理性能。整个工具链基于现代 LLVM 开源技术构建,支持开发 Rust 和 C/C++混合代码,实现向现代软件架构的过渡。现在, 借助HighTec的 Rust 编译器,意法半导体Stellar MCU让开发者能够顺利开发安全关键型应用。

 

有关 HighTec 的Rust 和 C/C++ 编译器通过ISO 26262 ASIL D 认证和支持意法半导体Stellar 汽车 MCU的更多信息,请访问www.hightec-rt.com/rust。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

 

关于HighTec EDV Systeme有限公司
HighTec EDV-Systeme有限公司位于德国萨尔布吕肯,是全球最大的商用开源软件编译器提供商,并提供 ISO 26262 ASIL D 认证嵌入式软件开发工具、PXROS-HR实时操作系统,以及各种软件组件设计服务。

 

HighTec 的 ASIL D 认证 C/C++ 编译器支持汽车和工业市场先进的多核微控制器,例如, Arm®、TriCore™/AURIX™/TRAVEO™ 系列、RISC-V、Power Architecture (PowerPC) 和 GTM 架构,并与半导体厂商密切合作,不断调整和优化编译器产品,以适应新的架构需求。

 

除提供多架构编译器外,HighTec 还提供安全认证的多核实时操作系统 PXROS-HR。该系统适用于具有安全性和多核要求的应用,在实时控制环境中,能够确保系统的稳健性、安全性、高性能和数据安全性。PXROS-HR 已通过 ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 认证,为方便客户开发ASIL D级应用软件,该套件内还增加了一个Tool Qualification Kit认证工具箱。此外,HighTec 还提供开发、培训和咨询服务。

 

HighTec 成立于 1982 年,是一家经营范围遍及全球的私营公司,在德国、捷克共和国、荷兰、匈牙利和中国均设有办事处。有关 HighTec EDV-Systeme 有限公司的更多信息,请访问www.hightec-rt.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com
——————————-
HighTec EDV-Systeme GmbH
Europaallee 19
66113 Saarbrücken/Germany
info@hightec-rt.com

Catherine Schneider
Mexperts AG
catherine.schneider@mexperts.de

更改语言 下载 related-content