search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 参观2024 MWC上海,与意法半导体一起探索连接的力量

语言版本

related-content

参观2024 MWC上海,与意法半导体一起探索连接的力量

媒体关系

Fiona ZHU
STMicroelectronics

Tel: +86 10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将参展2024年6月26-28日在上海举办的2024 MWC上海 (展台号:N1.D85)。

 

意法半导体一直以来走在科技创新的前沿,致力于开发独特的技术和产品,帮助客户克服挑战并抓住市场机遇。在 2024 年MWC上海展会上,意法半导体将联合生态系统合作伙伴,展示业界先进的半导体解决方案,通过30 多个应用演示让参观者沉浸在连接的变革力量中,展现致力于实现技术卓越的承诺,并揭示互联体验的未来发展趋势。展品覆盖 9 大应用领域:

  • 智能充电
  • 安全与连接
  • IMU 姿态检测
  • 智能个人电子产品
  • ToF飞行时间传感器 & 智能相机
  • 利用FlightSense™实现的AQI空气质量检测
  • 蓝牙连接 & 低功耗 MCU
  • 边缘人工智能 & GUI
  • ST60 毫米波无接触连接

 

安全与连接:根据国际电信联盟 (ITU) 的数据,目前仍有 26 亿人未接入互联网,其中 14 亿人没有银行账户,主要分布在新兴国家地区。不能上网使他们无法参与数字革命,还阻碍了经济发展。为了实现无缝的“一触即通”的用户体验,KaiOS公司与意法半导体合作,针对服务设施不足的交通运输驾驶员,开发出了改变游戏规则的解决方案。在2024 MWC上海展会上,意法半导体和 KaiOS 将展示为个体运输司机专门设计的解决方案。该创新解决方案利用 ST54L 芯片,整合NFC 控制器与集成安全单元(SE)芯片,将简单的“装备了 KaiOS的智能功能手机”转变为强大的个体司机运营工具,让 KaiOS“智能功能手机”能够提供安全的非接触式票务服务,用非接触式交易取代现金支付。

 

基于 FlightSense™ 的空气质量监测:空气质量直接影响人类健康和环境,测量空气质量变得至关重要。越来越多的科学证据表明,住宅等建筑物内的空气污染程度可能比室外更严重。现有的空气质量指数(AQI)监测站大多数都是为户外和专业用途而设计。现在,在消费设备上也可以进行环境分析。在2024 MWC上海展会上,参观者将有独家机会看到一个创新的个人移动环境监测器及其功能演示。意法半导体和 Mobile Physics将联合展示一款采用 ST VL53L8 直接飞行时间传感器的空气质量和烟雾监测解决方案。整个系统包括 VL53L8传感器、定制固件和软件,以及 Mobile Physics 开发的开创性空气质量监测算法。VL53L8能够测量PM2.5的浓度,将与参考传感器误差控制在10%或10µg/m³ 以内。该系统的设计目的是无缝集成,非常适合手机、个人电子产品和各种物联网产品。

 

蓝牙连接和低功耗 MCU:意法半导体将展示两款基于最近发布的 STM32WBA55 微控制器的Bluetooth® LE Audio音频解决方案。参观者可以戴上耳机,亲身体验单点广播和多点广播的收听效果。意法半导体已在先进的STM32WBA5 系列无线微控制器上集成了对最新版的Bluetooth® LE Audio音频规范的支持,并取得了认证,为开发突破性产品提供了可能。通过卓越的聆听、听觉和共享功能,这些创新产品有望丰富用户的音频体验。在这些功能中,创新的Bluetooth® LE Audio Auracast™ 功能非常突出,为音频广播和共享提供了一种变革性方法,预示着听觉通信的新时代的到来。

 

为展示跨不同行业的广泛解决方案组合,意法半导体还将在MWC上海展示先进的无线充电和无线电力传输解决方案。其中亮点产品包括一款高效、紧凑的 100W 笔记本电脑无线充电器,该充电器符合包含安全认证的WPC Qi 1.3 协议规范,使用意法半导体的专有协议 (STSC) ,能够支持高达 100W 的功率输出。此外,意法半导体还提供了高达 300W 的无线电力传输解决方案,专为工业应用而设计,具有快速负载瞬态响应、更宽的空间自由度、更好的散热性能,以及媲美有线电源的用户体验。

 

除此之外,意法半导体还将展出首款符合 GSMA 物联网 eSIM 规范的 eSIM卡芯片ST4SIM-300。ST4SIM-300开启了新的应用机会,例如,配置文件无线交换,为开发者提供一个精简的生态系统。该产品非常适用于没有用户界面的紧凑型设备。通过在物联网设备中集成ST4SIM-300,物联网开发人员现在可以确保设备随时随地都有最佳的连接性能。

 

在2024 MWC上海展会上,意法半导体还将展示一款高端消费类产品应用领域的解决方案。凭借6 轴传感器架构,LSM6DSV32X 惯性测量单元(IMU)能够进行卓越的边缘计算处理,是手机高精度感测、笔记本电脑及平板电脑情境感知、AR 和 VR 精确姿态识别,以及可穿戴设备的全天候跟踪等应用的理想选择。

 

欲了解意法半导体在 2024 MWC上海展会上的更多参展信息,与我们一起探索连接的力量,请点击链接:https://www.st.com.cn/content/st_com/zh/events/mwc-shanghai-2024.html

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

related-content

媒体关系

Fiona ZHU
STMicroelectronics

Tel: +86 10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 related-content