search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体和Mobile Physics合作开发EnviroMeter,让手机具有准确的空气质量监测功能

意法半导体和Mobile Physics合作开发EnviroMeter,让手机具有准确的空气质量监测功能

飞行时间光学传感在智能手机上实现世界首个准确的个人空气质量监测器和烟雾探测器

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
—————————————————
Erez Weinroth
CEO, Mobile Physics
erez@mobilephysics.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和环境物理学的软件开发初创公司Mobile Physics宣布了一项排他性合作协议,合作开发一个用智能手机内置光学传感器测量家庭和环境的空气质量的应用软件。

 

该解决方案专为意法半导体的多区测距传感器开发,可以测量周围空气中的颗粒物。意法半导体的多区测距传感器广泛用于相机自动对焦和存在检测等用途, Mobile Physics的EnviroMeter应用软件的准确度媲美专用空气质量监测器,可用作个人便携式环境监测器和烟雾探测器,保护人身健康,提高消防安全。该解决方案采用意法半导体的低功耗制造技术,可以设为“始终开启”的长期工作模式,持续监测空气质量和烟雾,对电池续航时间的影响很小。

 

每年320万人因家庭空气污染引起的疾病过早死亡。环境空气污染和家庭空气污染的综合影响每年导致670万人过早死亡。监测空气质量已变为非常必要,也是一个公共卫生问题。合作双方在高通公司Snapdragon 8 Gen 3智能手机平台上集成了Mobile Physics的软件和意法半导体的VL53L8直接飞行时间(dToF)传感器,利用意法半导体的市场优势加快应用整合。正如在2023年高通骁龙峰会上展示的那样,该项目创造了世界上第一款具有空气质量检测和烟雾检测功能的智能手机。

 

Mobile Physics首席执行官Erez Weinroth表示:“个人环境监测可以让每个人用智能手机更好地控制自己的健康安全。客户还可以查看所在地更广泛的环境数据。ST的直接ToF传感器让我们能够提供一种成本更低、封装更小而准确度接近高端专用环境监测器的解决方案。”

 

意法半导体影像子产品部总经理Alex Balmefrezol表示:“Mobile Physics研发团队巧妙地利用我们的dToF传感器数据,开发出了这款开创性的物美价廉的环境监测仪。我们很高兴为这个增强身体健康的创新功能赋能,这个解决方案完善了ToF现有用例,为我们的客户带来更多产品价值。”

双方合作开发的空气质量监测解决方案包含在Mobile Physics的EnviroMeter软件开发工具包(SDK)内。该工具包还提供温度、风力、降水、湿度、光强、紫外线和噪声的监测数据。该解决方案可以检测到小于2.5微米的颗粒物,从而使用户能够保护自己的健康。该解决方案不需要任何额外的设备;标准的dToF传感器和Mobile Physics软件就是所需要的全部组件。

 

想要更多了解这个解决方案,请参观意法半导体在2024年世界移动通信大会的展位(7A61),我们将展示这个空气质量监测展品。

 

技术说明:

VL53L8被用于各种电子产品,包括智能扬声器、投影仪、笔记本电脑、机器人和家用电器、门禁系统,以及占用传感器等物联网设备。现在,这些传感器中的任何一款产品无需额外的硬件即可提供空气质量指示和消防保护,为应用带来更多的价值。传感器的尺寸很小,仅为6.4毫米x 3.0毫米x 1.75毫米,便于集成在任何小尺寸的设备中。

 

工程师利用意法半导体的开发生态系统可以加快接近检测、存在检测等项目的开发进度。开发生态系统包括X-Nucleo-53L8A1开发板、P-Nucleo–53L8A1评估包和SATEL-VL53L8转接板。其中,P-Nucleo–53L8A1评估包包含微控制器开发板。VL53L8目前在产。询价和申请样品,请联系当地意法半导体销售办事处。

 

关于Mobile Physics

Mobile Physics成立于2019年,管理团队由25名工程师和科学家组成。EnviroMeter是Mobile Physics开发的超本地化的环境信息和实时环境监测工具,让用户能够充分了解所处地方的各种天气状况及其影响,从而做出健康知情决策。用户可以在任何智能设备上使用Mobile Physics的专利技术,无需任何额外的硬件。Mobile Physics的专利技术可以在室内外离线工作。

 

关于意法半导体

意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
—————————————————
Erez Weinroth
CEO, Mobile Physics
erez@mobilephysics.com

更改语言 下载 related-content