search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体与Sensory 合作,以STM32Cube 软件生态系统赋能大众市场嵌入式声控技术应用òl.ko

语言版本

意法半导体与Sensory 合作,以STM32Cube 软件生态系统赋能大众市场嵌入式声控技术应用òl.ko

STM32 MCU搭配 Sensory 的 VoiceHub 技术,简化穿戴设备、物联网和智能家居产品声控用户界面开发

article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),与世界排名前列的嵌入式语音识别技术供应商、意法半导体授权合作伙伴 Sensory Inc公司宣布了一项合作协议,赋能STM32 微控制器 (MCU)用户社区为各种智能嵌入式产品开发直观的语音识别用户界面及产品原型。

该合作项目整合了意法半导体STM32软硬件和 Sensory的 语音控制技术。其中新的VoiceHub 在线门户支持使用自定义唤醒词、语音控制命令集和大型自然语言语法,无缝创建可以识别近二十种语言和方言的嵌入式语音识别模型。

该解决方案基于STM32Cube软件扩展包,运行在高性能 STM32H7 MCU上,利用其系统架构、大容量内部闪存、SRAM 和CPU速度快的优势。这个软硬件解决方案在提高声控准确率和缩短命令识别时间上发挥着重要作用。把语音应用程序和语音模型存放在高性能 STM32 MCUs的大容量片上存储器内,可以进一步提高系统集成度和易用性,并降低用户的拥有成本。

意法半导体执行副总裁、通用微控制器子产品部副总裁Ricardo De Sa Earp 表示:“此次合作将加快嵌入式语音用户界面的开发过程,为穿戴设备、智能家电等任何设备添加无冲突的命令控制和自定义唤醒词。ST 和 Sensory 的独特的技术组合将让 STM32用户社区部署‘边缘语音 AI,无需任何软件编程、数据学或机器学习专业背景,软件在原型中使用是免费的,在量产产品中使用提供优惠的许可使用条款。 ”

Sensory 首席执行官 Todd Mozer表示: “Sensory 开发设计了 VoiceHub,这样,开发人员就可以快速轻松地创建自定义语音识别模型。然而,在创建完自定义模型后,把模型集成到硬件以及签署许可条款也是一个不小的障碍。我们与 ST的世界级合作为在 STM32系列上开发嵌入式语音识别提供了一个完整开发套件,包括软硬件以及许可协议,增加语音 UI从此变得非常简单。”

意法半导体新发布的声控界面专用软件包下载地址 https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-localvui

STM32 是意法半导体国际有限公司( STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册商标,特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于Sensory
Sensory有限公司利用视觉和语音技术为用户带来更安全、更出色的用户体验。Sensory 的技术广泛用于消费电子产品,包括手机、汽车、可穿戴设备、玩具、物联网、PC、医疗产品和各种家用电子产品。Sensory 的产品线包括 TrulyHandsfree 语音控制、TrulySecure 生物特征验证和 TrulyNatural 大词汇量自然语言嵌入式语音识别。采用Sensory技术的消费电子产品出货量已超过 30 亿件。

关于意法半导体

意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

Sensory
Michael A. Farino
Media Relations
New Era Communications
Tel: +1 949 346 1984
Email: sensory@newerapr.com

 意法半导体中国区
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言