search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 洲明科技与意法半导体合作开发新一代LED显示屏 采用ST为先进视频解决方案开发的60GHz非接触式连接芯片

语言版本

洲明科技与意法半导体合作开发新一代LED显示屏 采用ST为先进视频解决方案开发的60GHz非接触式连接芯片

服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和中国LED显示屏领导者洲明科技(Unilumin) 合作开发新一代显示屏,将采用意法半导体的60GHz 射频收发器芯片ST60A2开发先进的高速非接触式视频传输解决方案。

新系列Unilumin LED显示屏通过ST60A2非接触式连接技术传输视频,摆脱了电线和连接器的羁绊,减少了屏幕组装维护工作,从而节省了大量成本。同样重要的是,非接触式连接技术还可以提高客户系统的可靠性。

ST60A2 60GHz射频收发器可在几厘米的距离内以最高6.25 Gbps的速率点对点高速传输数据,是视频显示墙和其他大数据应用的理想解决方案。-40°C至+ 105°C的宽工作温度范围使ST60A2还适用于工业市场。此外,ST60A2可以灵活地兼容多种天线配置。ST60A2的封装面积为2.2 x 2.2 mm,是目前市场上最小的70mW超低功耗的完全非接触式连接芯片。

洲明科技总监郑涛表示:“ST60A2非接触式连接技术能够实现先进的视频传输解决方案,帮助我们的产品应用创新到达了一个新高度。相信大家很快可以在2021发布的新一代LED显示屏中看到洲明与ST合作开发的这款创新解决方案。”

“LED显示屏市场领导者洲明科技选用了ST60A2,以提高设备内部视频连接的可靠性,这表示我们双方对这款超高速数据连接芯片的产品价值和成本效益的共同认可。同时,这也证明了这种新的非接触式连接技术能够优化现有连接解决方案,同时为在多个领域开发新的应用案例创造了更多可能性。” 意法半导体射频通信产品部亚洲市场总监John Carey补充道。

关于洲明科技
深圳市洲明科技股份有限公司成立于2004年,2011年上市(股票代码300232)。秉承“显示光彩世界,照明幸福生活”的企业使命,洲明致力于为全球客户提供高质量、高性能的LED显示与照明产品及解决方案,现拥有完整的研发、制造、销售及服务体系和深圳福永、深圳坪山、惠州大亚湾、中山四大智造园区,在全球160多个国家地区拥有超过3000家销售渠道和服务网点,可为全球客户提供专业的本地化服务。

洲明始终坚持创新驱动高质量发展理念,持续引领Mini LED显示、创意视显、智慧杆、XR虚拟场景等技术潮流与产业化进程,获得国家科学技术进步一等奖、国家工信部制造业单项冠军产品、国家知识产权优势示范企业、国家绿色工厂、广东省政府质量奖等多项重要荣誉。

目前,洲明梳理出显示与照明两大事业群,囊括行业指控中心、智慧城市“云+端”、新商业显示、智慧会议、体育场馆及赛事、专业照明、城市景观多媒体照明七大业务板块,成功为2020全国两会、世界政党大会、国庆70周年庆典、FIBA男篮世界杯、俄罗斯世界杯等重大活动、体育赛事及苹果、微软、华为等世界500强企业提供服务,并与国家体育总局、国际篮联、成都大运会等体育组织及京东方、雷士照明等行业头部企业达成战略合作,持续为美好生活增光添彩。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
洲明科技
Chris Xiao
电话:0755-29918999
E-mail:sales@unilumin.com

意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

语言版本

更改语言