search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体和Feig电子合作开发非接触式产品个性化方案 提高物流的快捷性、灵活性、经济效益

语言版本

意法半导体和Feig电子合作开发非接触式产品个性化方案 提高物流的快捷性、灵活性、经济效益

  • 基于 NFC 的解决方案使用方便,读写空间扩大到 1m x 1m x 1m,快速设置托盘上物品的个性化参数
  • 利用 ST25DV 动态标签,无需开机或从托盘上或包装箱内取出货品

服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 和市场领先的 RFID 读写器、天线专业开发公司Feig电子,通过整合各自的RFID专业知识开发出一个省时快捷的物流解决方案,帮助智能工业、智能消费电子和智能医疗等高科技产品厂商大幅降低物流成本,提高物流管理的灵活性。
两家公司共同创建了一个生产级非接触式个性化设置系统,短短的几秒钟内就能完成对托盘上有意法半导体 ST25DV NFC 动态标签的货品的个性化设置,无需打开产品电源,甚至无需打开包装取出产品。该系统为最终用户节省了在生产线上烧写存储器的相关成本,并通过非接触式 NFC 技术享受高效、经济和灵活的库存管理和物流。

在新产品发货前,厂商用一个普通的应用程序配置安装参数,例如,制造商 ID、序列号和默认语言。过去,这是一个费时费力的过程,需要将每个产品连接到烧写器,现在,这种新的非接触式解决方案可以在供应链中的任何便利环节完成基本安装过程。

这个创新的解决方案将非接触式 NFC 交互的典型读写距离从几厘米扩展到1m x 1m x 1m的空间。通过将 Feig ID LR2500 远距离读写器连接到读写区域两侧的两对远程天线,Feig 系统可以将数据同时写入置于读写区域中的数批含有 ST25DV 动态 NFC 标签的产品。

意法半导体 ST25 市场应用经理 Sylvain Fidelis 表示:“我们的 ST25DV 动态 NFC 标签是开创性非接触式应用的催化剂,可以改进智能制造、资产跟踪和品牌保护等众多生产经营活动。在这个用例中,利用标签的射频主控双接口以及大容量非易失性存储器,Feig 的强大的远程系统能够快速有效地更新已包装产品的个性化设置。”

Feig 电子高级产品经理 Wolfgang Meissner 表示:“通过与 ST 合作,我们开发出一个改变行业游戏规则的创新方案,让产品制造商能够提高生产力,节省工厂空间,更灵活地管理产品个性化和货物运输。利用 ST25DV 的功能,我们的示范应用可以扩展到在发货前将现有库存升级到最新固件等生产活动。”

编辑参考信息

意法半导体的 ST25DV 动态标签符合 NFC Forum Type-5 规范,集成高达 64Kbits 的 EEPROM和连接标签和主微控制器或处理器的 I2C 接口,以及能量收集电路。256 字节的集成缓冲区可以进行高速度的数据传输,适用于交换较大的文件,例如,固件升级文件。

ST25DV 标签可直接嵌入到各种物联网和工业 4.0 产品中,从工厂定制和产品跟踪,到现场维护和使用寿命结束,在产品整个生命周期内实现无电池通信。有关 ST25DV 的更多信息,请访问:https://www.st.com/st25dv-i2c

Feig 电子的电子标签远程读取器ID LR2500 整合一个高达12 W的性能强大的发射器与一个高灵敏度的接收器,可以覆盖面积更大的同质标签检测距离。由于其快速的数据处理和出色的防冲突性能,该读取器适用于读取区域内标签数量较多的应用。

Feig 多路复用器和远距离天线可以轻松设置设备,天线带有与读取器匹配的自动调谐器。有关 ID LR2500 的更多信息,请访问:https://www.feig.de/en/products/identification/application/#industrial

若想查看 ST 和 Feig 电子的高速非接触式个性化的应用演示,请访问:https://www.youtube.com/watch?v=6Dj6bGwlZ9E

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

Andreas Löw
Marketing-Corporate Communications
Feig Electronic
Tel: +49 6471 3109-344
Email: andreas.loew@feig.de

语言版本

更改语言