search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体携行业领先的智能出行、电源和能源管理、物联网和5G解决方案 亮相慕尼黑上海电子展

语言版本

意法半导体携行业领先的智能出行、电源和能源管理、物联网和5G解决方案 亮相慕尼黑上海电子展

ST虚拟展厅已上线

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 将参展2021年慕尼黑上海电子展(4月14-16日)。以“意法半导体,科技始之于你”为主题,意法半导体将展示其行业领先的智能出行、电源和能源管理、物联网和5G产品及解决方案。

智能出行:意法半导体将在2021年慕尼黑上海电子展上展示中国知名新能源汽车厂商小鹏汽车的智能电动轿跑小鹏P7。小鹏P7的车辆控制单元(VCU) 中采用意法半导体的先进的多功能芯片L9788,这是首个集成CAN FD收发器的U-chip解决方案,符合最高的功能性安全标准,产品竞争优势包括节省物料清单(BOM)成本、减少印刷电路板(PCB)面积、高集成度、高可靠性、传感器接口、多通道可配置高低边驱动器。

此外,意法半导体还提供基于L9788和高性能32位MCU的完整的VCU解决方案, CAN收发器和ESD保护芯片,以支持客户的产品设计。

意法半导体还将展示采用先进 SiC(碳化硅)的电动汽车驱动电机逆变器解决方案,该方案实现了旋转变压器的软件解码,可帮助客户缩短开发周期;创新的多合一OLED/LED驱动解决方案,驱动芯片支持32路通道,并集成CAN-FD Light接口,用于分布式尾灯控制架构;以及一个两轮摩托车数字仪表开发套件,可用于评估STA1095汽车信息娱乐微处理器的图形处理性能和连接能力,有助于数字仪表板的快速开发,缩短产品上市时间。

电源和能源管理:意法半导体的MasterGaN是一款在半桥配置中集成一个栅极驱动器和两个增强型GaN晶体管的先进功率器件,有助于加快下一代紧凑型高能效充电器和电源适配器的设计开发,适用于高达400W的消费电子和工业设备电源。在2021年慕尼黑上海电子展上,意法半导体将推出MasterGAN系列产品,包括MASTERGAN1、MASTERGAN2以及首次在中国展出的MASTERGAN4。

当今的GaN市场以分立的功率晶体管和驱动器IC为主,设计人员必须优化功率管和驱动才能实现最佳性能。意法半导体的MasterGaN方案成功应对这一挑战,从而缩短了产品上市时间,并取得了出色的开关性能,同时缩小了封装尺寸,简化了装配过程,减少了外围组件,因而可靠性更高。凭借GaN技术和意法半导体集成产品的优势,这些器件与普通硅基解决方案相比,缩减充电器和适配器尺寸多达80%,减重高达70%。
除了电源和能源解决方案外,意法半导体还将展示在自动化(基于BLE和KNX TP通信的智能家居照明控制系统)和电机控制(跑步机模型)方面的创新应用。这台跑步机模型系统采用意法半导体的STSPIN32F0601高集成度电机控制器来简化高压PCB电路板布局,并采用意法半导体的先进传感器FOC算法来实现高精度的调速电机控制。这个电机控制方案可减少振动和运行噪音,从而提高应用性能。

物联网和5G:意法半导体在慕尼黑上海电子展上还将展出带有ST60A2 RF 60GHz毫米波收发器的以太网供电(POE)无线网络摄像头。这款摄像头采用一种高能效、高传输速率的60GHz无线连接技术,近距离点对点通信无需电缆和接口。ST60A2G0为客户带来一流的无线传输性能,数据传输速度高达6.25 Gbit/s,同时功耗非常低。无与伦比的能效,非常小的外形尺寸,创新的体系架构,优化的系统物料清单成本,使其成为个人电子、工业、计算机和外设等各种连接应用的理想选择。
在意法半导体展位,参观者还可以亲身体验一个面部检测识别的技术演示,人脸识别卷积神经网络(AI)算法运行在STM32H7微控制器上,用户图像数据直接记录在演示板上,因此无需连接到云端。
为了展示其广泛的IoT和5G解决方案,意法半导体还将展示超低功耗STM32U5 IoT Kit监控摄像头演示套件;STM32MP1电机控制演示套件; 基于STSAFE-A110的IoT与AWS云安全连接解决方案,以及许多其他解决方案。

技术研讨会

意法半导体在2021年慕尼黑上海电子展上参加的技术研讨会包括:

  • 4月14日,14:30-15:00,Jodie WANG(王巧娣)将在 国际电力电子创新论坛(N4馆二楼M46会议室,)发表主题为“ST MasterGaN 助力客户在氮化镓充电时代乘风破浪”的演讲。
  • 4月15日,10:00-10:30,Gavin FU(付志凯)在中国国际汽车电子和电动车创新论坛 (N3现场论坛区)上发表“ST NEV技术创新中心带来完整解决方案助力中国电动化及数字化汽车市场”的演讲。

ST现场演讲区

意法半导体还将在展位上分享有关汽车、工业和物联网的内容实用及丰富的技术演讲,演讲主题如下:

  • ST先进SiC牵引电机逆变器解决方案加速客户产品开发
  • STM32G4重塑工业
  • 身份验证和物联网安全解决方案
  • 意法半导体一站式的工业电机控制方案
  • NFC方案优化用户体验
  • ST60非接触式连接技术助力创新

观看上述所有展品,请在2021年4月14-16日 慕尼黑上海电子展 上莅临意法半导体展台(展台号 N2.2500)。此外,您还可以在会前浏览我们的ST虚拟展厅,足不出户即可先睹为快。

关于意法半导体

意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言