search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体消费和车规 Qi 认证充电器安全解决方案助力无线充电市场发展

语言版本

意法半导体消费和车规 Qi 认证充电器安全解决方案助力无线充电市场发展

  • ST的安全专业技术提供Qi 认证充电器正品验证功能,保护无线充电市场和用户设备
  • STSAFE 安全模块在 ST 安全芯片工厂安装 Qi 充电器证书和安全密钥
  • 开箱即用的安全模块,基于 Common Criteria EAL5+ 认证芯片

服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)利用一个便捷的Qi 认证充电器验证方案,保障小型电子产品和移动产品的无线充电安全。

越来越多的手机和穿戴设备有无线充电功能,这为无线充电应用创新,给用户带来更多产品价值,带来了机会。例如,有无线充电功能的家具,与驾驶员保持安全距离的车载无线充电器,以及咖啡馆和餐厅等招待场所的便民充电驿站。充电器必须设计合理,保护消费者的产品安全,尤其是在高功率快充的场合。充电器在按照 WPC-Qi 规范完成测试和认证后授予Qi 标志。

意法半导体安全微控制器部门市场总监 Laurent Degauque 表示:“只有验证过,确定是具有Qi标志的正品认证充电器,才准许产品的充电功率提高到 5 W以上,通过这一安全充电方法,ST正在促进无线充电市场蓬勃发展。我们的解决方案符合 WPC-Qi 规范 V1.3,所用的ST 安全模块通过Common Criteria EAL5+ 和 AEC-Q100车规标准认证。”

STSAFE 安全模块装有官方 Qi 证书,验证功能采用先进加密技术,能够准确识别充电器,并精准验证其是否正品Qi 认证充电器。

作为一个官方的制造商认证授权服务提供商,意法半导体有权计算并签署包含充电器 Qi-ID识别码和制造商代码等内容的官方 Qi 充电器证书。STSAFE-A110消费级安全模块和 STSAFE-V110车规安全模块都是在意法半导体的内部工厂安装数字证书,是一个可以减轻充电器制造商安全加载敏感数据工作负担的开箱即用的解决方案。

STSAFE 被全球数百万耗材、网络设备和安全汽车外设用于验证设备,保护品牌产品和网络资产。

面向消费市场的STSAFE-A110采用4mm x 5mm SO8N或 2mm x 3mm UFDFPN8封装。

面向汽车市场的STSAFE-V110采用TSSOP20封装。

技术详情
STSAFE IC 系列提供通用的安全功能和服务,确保耗材、网络设备和汽车外围设备具有完整的安全功能,采用由独立安全机构审核的先进的安全技术,并通过了安全标准Common Criteria EAL5+ AVA_VAN 5 的认证。

STSAFE-A110 和 STSAFE-V110 组件包括安全MCU和安全操作系统,验证功能基于 ECDSA 非对称加密技术和包含一个唯一序列号的 X509 证书。

在 Qi 产品验证方面,这两款产品预装相关的加密密钥和与客户 Qi 充电器对应的官方 Qi 证书。

STSAFE-V110 已通过汽车标准 AEC-Q100 2 级认证。

用户还可以利用资源丰富的 STSAFE-A110 生态系统加快产品开发,简化STSAFE-A110 与应用主控系统的集成,包括意法半导体的 STM32* 微控制器系列,以及用于无线充电发射器的 STWBC2 数字控制器等设备。

为了加快应用开发,与STM32 Nucleo 开发主板配套的 X-NUCLEO-SAFEA1A 扩展板集成了一个 STSAFE-A110 芯片,以及 X-CUBE-SAFEA1软件包和 X-CUBE-SBSFU安全启动和软件更新扩展包。

*STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司) 或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

语言版本

更改语言