search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出STM32数字电源生态系统,加快先进高效电源解决方案开发过程

语言版本

意法半导体推出STM32数字电源生态系统,加快先进高效电源解决方案开发过程

  • D-Power生态系统汇总了使用STM32微控制器开发创新的数字电源所需的资源
  • STM32 D-Power网站整合嵌入式软件、开发套件、演示板、工具,文档和培训
  • ST授权合作伙伴和数字电源专家Biricha Digital举办的开发实践研讨会

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),推出了基于网站的数字电源开发生态系统,帮助设计人员用STM32微控制器(MCU)开发数字电源解决方案。

数字电源是能够优化能源效率并通过捕获丰富的数据来实现诊断和安全保护功能的新一类设备,设计人员可以通过数字控制提高功率密度,缩减产品尺寸,降低重量,这对于数据中心、5G基础设施、智能照明和移动设备至关重要。

STM32 D-Power网站 整合了开发数字电源所需的全部资源,包括STM32 Discovery Kit多合一数字电源开发套件、嵌入式软件组件、ST授权合作伙伴Biricha Digital开发的软件工具,演示各种设计和功率值的专用电源板,以及适合从初学者到专业电源设计人员的各种水平开发者的技术文档、视频教程和指南,还有Biricha举办的为期四天的开发实践研讨会,演示如何使用STM32 MCU构建数字电源。

该生态系统能够支持三个级别的STM32数字电源微控制器,这些MUC整合了Arm®Cortex®-M这一行业标准内核的优势与片上集成的针对数字电源应用优化的功能。STM32F334入门版、STM32G474进阶版和高性能STM32H7系列 MCU均包含一个灵活的高分辨率计时器,用于生成高精度脉宽调制(PWM)信号,实现对开关电源电路的稳定控制。

意法半导体微控制器产品部副总裁, 微控制器事业部总经理Ricardo de Sa Earp表示:“我们的D-Power生态系统可帮助设计人员了解数字电源,设计竞标方案,利用数字电源创建更小、更轻、更环保、更智能的解决方案。无论是初学者还是资深设计师,都可以利用高功能集成度、高能效的STM32系列来加强专业知识,并加速数字电源应用的开发。”

Biricha Digital的负责人,Ali Shirsavar博士补充说:“我们为支持STM32 D-Power生态系统而开发的嵌入式软件和实践研讨会对于任何水平的数字电源设计人员都有很大的帮助。客户可以轻松地利用这些资源,加快他们的设计速度,提高他们的专业知识水平。”

STM32 D-Power 网站上的大多数资料和资源是免费使用的。

技术详情:

意法半导体的STM32 D-Power生态系统提供线上教程,其中包含基本技术信息,帮助入门级用户了解数字电源和PFC功率因数校正设计。精选的硬件和软件产品包括基于STM32G474RET6微控制器的 B-G474E-DPOW1 Discovery kit套件和STM32F334探索套件(STM32F3348-DISCO),以及相关的视频教程和应用笔记,包括LED控制和STM32 HRTimer使用说明书。

D-Power软件开发套件(SDK)包含由Biricha Digital开发的ST-WDS电源设计软件和ST-PLD功率因数校正设计软件的STM32开发者专用免费版。还有在B-G474E-DPOW1上运行的兼容STM32Cube的降压/电流模式和降压/电压模式电源嵌入式软件示例。在不久的将来将引入其它示例和拓扑。

具有功率因数校正功能的数字电源评估板有多种拓扑结构,例如,图腾柱PFC和LLC谐振全桥,最低额定功率500W,包括前端整流器和完整的AC/DC SMPS电源。

Biricha研讨会是为期四天的设计实战,演示如何为DC/DC和离线应用设计稳定的电压模式和电流模式数字电源和功率因数校正级,并包括利用D-Power生态系统的硬件固件和SDK在STM32F334和 STM32G474上的设计培训。

点击https://blog.st.com/biricha/阅读相关博文。

 STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32已在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言