search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体和Fieldscale为基于STM32的智能设备带来简单直观的触控体验

语言版本

意法半导体和Fieldscale为基于STM32的智能设备带来简单直观的触控体验

  • Fieldscale SENSE是首个端到端的触控传感器设计及高精度仿真平台
  • ST客户现在可以使用SENSE模拟基于STM32微控制器的触控传感器解决方案
  • Fieldscale SENSE云平台可缩短产品上市时间,节省开发/原型成本

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM)与ST授权合作伙伴、仿真软件提供商Fieldscale合作,简化基于STM32微控制器(MCU)的智能设备的触控用户界面开发过程。

触控功能方便省事,对最终用户很有吸引力,并且可以提高产品的可靠性、入口防护级别和成本效益。另一方面,触控界面开发具有挑战性。当采用常规的迭代设计方法时,优化系统,消除意外影响并确保触控响应性在任何操作条件下都保持一致,用户可能需要开发多个原型。

现在,意法半导体和Fieldscale公司合作,让Fieldscale的SENSE开发平台支持意法半导体的Arm® Cortex®-32位MCU,方便STM32客户更快、更高效地进入市场。

Fieldscale SENSE是用于设计电容式触控传感器、生成电路图和系统级仿真的端到端解决方案。最新版本可以让STM32用户快速设计触控传感器和PCB布局,进行虚拟系统仿真。

这个基于云计算的开发平台实现了先进复杂的电磁算法,有助于准确预测触控系统的性能。用户可以先优化触控设计,重新快速仿真,优调系统性能,然后在进行硬件开发。第一批原型将会接近预期性能,有了这样的保证,用户可以降低开发成本并加快产品上市时间。

Fieldscale首席执行官兼联合创始人Yiorgos Bontzios博士说:“Fieldscale的目标是为所有电容式触控设计工程师提供一个完整的软件解决方案,提供从早期设计到最终系统的调整的全程开发支持。开发平台集成对STM32的支持,是这一目标取得的重大突破,我们对此感到极其满意。”

意法半导体微控制器产品市场经理Patrice Hamard补充说:“ STM32微控制器用户现在可以充分利用Fieldscale SENSE的优势,为智能设备开发简单、直观的触控用户界面,提高产品的市场竞争力。”

Fieldscale SENSE是一种线上开发服务,采用灵活的定价方式,满足不同用户的需求。详情联系Fieldscale。

技术详情:

Fieldscale SENSE是基于云计算的开发平台,用户能够通过直观的Web界面访问平台,使用功能强大的专有现场求解器和算法在线评估触控传感器。与传统的PC软件不同,线上开发服务没有软件安装限制或系统性能限制。

Fieldscale SENSE仿真结果与实际触控传感器制造商的测量结果对比,仿真精度在2%以内。

在开发实体原型前,用户可以用Fieldscale SENSE:

  • 设计或导入电容式触控传感器布局的标准DXF或Gerber文件。
  • 从物料到引脚分配,全程单击鼠标即可轻松创建完整的传感器3D模型。Fieldscale SENSE自动应用适当的边界条件。
  • 模拟触摸传感器的性能,包括使用手写笔或戴手套的效果。
  • 将RF传导噪声添加到系统中,模拟IEC61000-4-6标准规定的测试过程,评估系统的抗干扰性
  • 发现可能会影响触控传感器性能的因素,例如,走线与电极间的耦合现象,确定需要修改的地方。

现在STM32用户点击此处可以下载用例。

或点击https://blog.st.com/sense-stm32-fieldscale/阅读相关博文。

STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32已在美国专利商标局注册。

 关于Fieldscale
Fieldscale的仿真软件可帮助IC制造商和触摸传感器制造商调整产能,缩短产品研发周期,将上市时间缩减至十分之一。使用Fieldscale SENSE,任何工程师都能从一开始就做出知情设计决策。详情请浏览www.Fieldscale.com

 关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人
Paschalis Arampatzis
市场经理
Fieldscale
paschalis@fieldscale.com

+30 2310947484

 

意法半导体

祝宁 Fiona Zhu

电话:10 5797 9343

Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言