search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出世界首个内置抗量子硬件加密处理器的移动安全芯片产品ST54M,为下一代互联服务保驾护航

意法半导体推出世界首个内置抗量子硬件加密处理器的移动安全芯片产品ST54M,为下一代互联服务保驾护航

  • 先进的单芯片移动安全解决方案,内置PQC (抗量子密码)硬件加密处理器
  • 帮助移动终端厂商迎接未来的安全合规要求,同时解锁消费市场和生态系统内丰富的应用机会
  • 计划2026年7月取得Common Criteria 2022 EUCC 和 EMVCo认证
article image

中国——服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST,纽约证券交易所代码:STM) 推出了一款移动安全芯片,这款名为ST54M的新产品可以帮助智能手机等各类个人消费电子厂商应对即将到来的防御量子攻击安全要求,同时确保用户在各类不同的互联增值服务时获得顺畅无缝的体验。

 

ST54M在单芯片上整合了创新的抗量子加密 (PQC)硬件加密处理器与NFC、安全单元和eSIM功能,为移动互联和网络增值服务提供了一个功能强大的面向未来的安全解决方案。该解决方案支持各种应用场景,包括非接触式支付、公交票务、门禁控制、数字身份证、驾驶执照、eSIM
和数字车钥匙。

 

适配各类新增移动应用场景,提供面向未来的安全保护

随着移动终端日益成为金融交易、身份验证、电信业务和门禁等诸多服务的值得信赖的平台,产品开发者需要,一个解决方案,能够兼顾,安全、高性能和便捷性。为了满足这种需求,意法半导体推出了ST54M单芯片移动安全产品,让OEM厂商和生态合作伙伴能够在一个平台上承载多种应用的同时准备好迎接抗量子密码加密PQC时代的到来。

 

该产品为个人消费电子相关的诸多生态比如运营商、银行、政府、公交系统、汽车厂商、数字钱包和服务提供商而设计,帮助设备制造商开发能兼顾稳定、熟悉的用户体验和更高的长期安全准备的设备。

 

新上市的ST54M让客户和合作伙伴能够提供抗量子安全实施方案,有足够的时间来满足由行业驱动的预计将在2030年左右强制实施的严苛的抗量子要求。

 

意法半导体互联安全产品部副总裁、事业部总经理David Richetto表示:“我们正在扩大ST的移动融合平台产品阵容,新产品ST54M可以帮助客户应对不断变化的安全挑战,同时支持用户期望从设备中获得丰富服务的需求。单芯片集成PQC硬件加密处理器与NFC、嵌入式安全单元和eSIM功能,ST54M为设备制造商着手迎接下一代移动体验的到来提供了一条安全的途径。”

 

专为安全防护、功能集成和射频性能设计

ST54M 是一款先进的集成 了NFC 控制器与安全单元的单芯片移动安全解决方案,支持各类移动安全应用、eSIM 及符合 NFC 标准的终端产品,其核心亮点是内置专门用于处理包括ML-KEM、ML-DSA 等标准算法在內的抗量子硬件加密处理器,助力混合加密方法向纯抗量子密码加密体系升级进化。该硬件加速引擎可满足快速兴起的PQC合规需求,同时能够抵御侧信道攻击与故障注入攻击,是意法半导体长期深耕抗量子安全技术的最新成果,其他成果还包含与 STM32微控制器配合使用的已通过认证的PQC软件库 NesLib-PQML 和 x-cube-pqc。

 

除了安全架构外,该产品还集成了大容量内存,可以承载多个应用,并配备了增强的射频前端。这些功能支持开发者用更小的天线搭配单端射频配置来实现更高的射频性能,支持更稳定的读写器操作,赋能mPOS、无线充电等安全要求严格的应用场景。该平台已通过Common Criteria 2022 EUCC和EMVCo的认证测试,证明该芯片适合安全敏感的移动应用。

 

现在客户可以申领ST54M样片,计划于 2026 年 7 月开始量产并完成产品认证。询价价格与样片申请事宜请联系意法半导体当地销售办事处。

 

更多产品详情访问: www.st.com/st54m

 

关于意法半导体
意法半导体拥有49,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为 一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发 产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持 续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现 100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

下载

related-content

更改语言 下载 related-content