search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备

意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备

  • STM32C5搭载 Cortex®-M33 内核,采用 40nm制造工艺,提升运算速度和闪存容量
  • 性能提升,更具性价比
  • 态系统完善,强化终端产品功能,加快产品上市
article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(纽约证券交易所代码:STM) 推出了新一代入门级微控制器 (MCU)STM32C5。该产品将全面提升工厂、家庭、城市及各类基础设施中数十亿台的微型智能设备的性能, 并同时满足严格的成本、尺寸和功耗限制的要求。

 

STM32C5新系列产品的目标应用是消费电子和专业设备,涵盖智能温控器、电子门锁、工业智能传感器、机器人执行器、可穿戴电子产品、计算机外设等众多应用。

 

意法半导体产品部副总裁、通用及汽车微控制器产品部总经理 Patrick Aidoune 表示:“STM32C5新系列产品进一步提升高性价比 MCU 的精度、速度与可靠性,充分释放市场应用潜力。该产品系列传承STM32二十年的技术积淀,也是我们微控制器产品战略布局的重要一环。我们致力于开发设计更强的可扩展性,更安全的微控制器,打造从入门级到高端更广泛的产品组合,重新定义嵌入式系统应用边界。”

 

得益于意法半导体自研 40nm 制造工艺的优化设计,STM32C5 微控制器的运算速度显著优于现有众多入门级芯片,增强的算力让终端产品得以搭载,如更精准的感知、更流畅的控制和更优质的用户体验等更先进的功能,同时保持较低的动态功耗。

 

STM32C5内置信息安全防护功能可以有效防御数据篡改与网络安全风险。今天,信息安全已成为消费电子与工业市场日益重视的核心要点,STM32C5安全特性有助于构建更可靠安全的物联网设备解决方案。

 

STM32C5用户可享受STM32Cube 开发环境的升级福利:优化代码量的量产级驱动程序,以挖掘释放硬件潜能,同步升级代码生成工具和开发工具,以及更丰富的量产级软件示例。STM32Cube生态系统通过持续更新,致力于帮助开发者提升编程效率与速度,从而充分释放终端产品的性能潜力

 

“在西特集团,我们的业务涉及对安全至关重要的燃气与暖通空调环境,系统的可靠性至关重要。对于新一代燃烧集成控制平台,选择STM32C5是顺理成章的决定,因为它提供了强劲且可预测的实时性能,使我们能够在紧凑的封装尺寸内精确管理燃烧、火焰检测与安全联锁。我们得以复用大部分经过验证的固件,从而加速了开发进程、简化了认证流程;其成果是一个稳健且可扩展的控制平台,专为实现长期可靠性与合规性而设计。”西特集团供热与通风业务部电子业务线总监Dennis Agnello解释道。

 

Circutor 集团研发总监 Enrique Osorio 表示: “STM32C5 的性能与功能让我们能够开发新一代高性价比的公共及私用交流充电桩,完全满足最新的电表与电动汽车充电解决方案对安全、加密和接口的要求。在整个项目开发过程中,ST为我们提供了灵活的设计支持与完善的生态系统,帮助我们有效缩短开发周期,并成功攻克核心功能和成本难题,加快产品上市时间。”

 

STM32C5 微控制器现已正式进入量产阶段,产品封装覆盖从3mm×3mm UFQFPN20到 20mm×20mm LQFP144的多种封装。STM32 Nucleo 评估板和Riverdi的显示扩展板, 搭配TouchGFX图形界面开发软件, 为入门级人机界面开发提供一站式解决方案, 助力项目快速落地。

 

技术资料

STM32C5新系列微控制器采用先进的 Arm® Cortex® M33 嵌入式处理器的创新架构。在Arm处理器内核带来高性能与高能效的同时,意法半导体自研 40nm制造工艺兼顾成本优势,支持更高的主频,并实现 512KB 及以上闪存容量,而低密度工艺技术在此已不具竞争力。STM32C5系列产品的片上闪存容量128KB起步,以极具吸引力的价格, 让入门级应用能够获得 Cortex® M33 性能,摆脱以往仅能选用 Cortex M0、Cortex M23 等低性能核心的窘境。该产品系列最高可支持1MB 闪存容量,为产品设计师创造更复杂新功能提供充足的代码与数据存储空间。

 

采用 40nm 工艺的 Cortex® M33 内核,在兼顾高性价比与低功耗前提下,能够为入门级设备带来更强的运算性能,可加快传感器信号调理、噪声抑制、消抖等电路中的嵌入式数字滤波运算。此外,采用单路低压差线性稳压器 (LDO) 的电源供电方案可释放更多用户可用 I/O 引脚;芯片内置 DMA(直接存储器访存)功能,可以有效降低功耗,提升系统响应速度,并简化软件设计。STM32C5 配备双 DMA 单元,每个单元至少有四路通道,支持双路并行读取操作,助力开发者大幅提升应用性能。

 

该系列 MCU的目标是 SESIP3 与 PSA Level 3 安全认证,集成存储器保护、防篡改、加密引擎(AES 对称加密与哈希算法)及时域隔离(HDP)功能,以保护安全启动、固件升级等关键进程。STM32C59x和STM32C5A3两款产品还提供增强安全特性功能,包括硬件唯一密钥支持 (HUK)、安全密钥存储和支持对称与非对称加密算法的硬件加密加速器,,可有效防御侧信道攻击。

 

新产品针对严苛工业环境设计,即使在恶劣网络工况下仍能稳定运行,工作环境温度范围从 40°C 至 125°C,结温最高可达 140°C。即便在最高工作温度下,芯片仍可运行在最高额定主频,确保在整个温度范围内性能始终如一。STM32C5 集成基本软硬件特性,满足 IEC 61508 SIL 2 及 IEC 60335 1/60730 1 Class B 等工业安全标准。

 

开发生态系统改进升级之处在于新的STM32CubeMX 工具迭代版本——STM32CubeMX2。该工具新增预览功能,可快速获取参考代码,进而加快应用开发,简化代码复用。此外,STM32CubeC5 嵌入式软件包提供最新优化代码量的硬件抽象层 (HAL2),让开发者可以访问MCU的全部功能,能释放更多的存储空间用于运行应用代码。

 

意法半导体授权合作伙伴 RTONE 嵌入式软件专家 Alex Fabre 在体验全新工具后评价:“STM32 HAL2 让基于 STM32C5 及其他系列产品的应用开发更高效、更快捷。它更轻量化,更贴近硬件底层,将代码移植到其他 STM32 MCU上也极为简便。”

 

完整的生态系统还为开发者提供:

• STM32C5 硬件评估工具,让开发者能够更快地验证产品原型,并提供硬件设计参考指南
• 新的例程库,让开发者快速获取大量的 STM32C5量产级代码示例,简化STM32C5功能使用,加快应用开发速度
• 两款免费的集成开发环境:STM32CubeIDE和STM32CubeIDE for VSCODE,加快应用开发与调试进程
• STM32Cube生态系统,包含FreeRTOS、LwIP、USBX 、FileX等优化移植的主流中间件, 可直接适配使用。

 

如需了解更多 STM32C5 信息,敬请访问:www.st.com/stm32c5

 

STM32是意法半导体国际有限公司STMicroelectronics International NV)及其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册商标和/或未注册商标。其中,STM32已在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为 一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发 产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持 续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现 100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

下载

related-content

更改语言 下载 related-content