search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体微型AI传感器集成运动跟踪和高强度冲击测量功能,面向 个人电子和物联网应用

意法半导体微型AI传感器集成运动跟踪和高强度冲击测量功能,面向 个人电子和物联网应用

业内首款嵌入AI的双MEMS加速度计惯性测量单元(IMU),测量准确,320g满量程

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 日前宣布了一款在一个节省空间的封装内集成运动跟踪传感器和高重力冲击测量传感器的惯性测量单元,装备该测量单元的设备可以非常准确地重构完整事件,提供更多的功能和出色的用户体验。随着新模块上市,市场期待移动设备、可穿戴设备、消费医疗产品以及智能家居、智能工业和智能驾驶设备出现强大的新功能。

 

新传感器LSM6DSV320X是业界首款在常规尺寸模块(3mm x 2.5mm)内集成AI处理功能并能够连续记录运动和冲击数据的传感器。依托意法半导体在微机电系统 (MEMS) 设计方面的持续投入,这款创新的双加速度计传感器具有很高的运动跟踪和冲击测量准确度,运动跟踪量程高达 16g,冲击量程高达 320g。

 

意法半导体 APMS产品部副总裁兼MEMS子产品部总经理 Simone Ferri 表示:“我们的尖端 AI MEMS传感器释放的潜能越来越多,可提升当今市场领先的智能应用的性能和能效。新惯性模块具备独特的双传感器架构,能够让设备和应用实现更智能的交互体验,并为智能手机、可穿戴设备、智能标签、资产监控器、事件数据记录器以及更大规模的基础设施等设备和应用带来更高的灵活性和准确度。”

 

LSM6DSV320X的上市进一步扩大了意法半导体内置机器学习核心 (MLC) 的传感器产品家族,嵌入式 AI 处理器可直接在传感器内处理推理算法,从而降低系统功耗,并提升应用性能。新产品内置的两个加速度计采用意法半导体独有的先进技术,可以同时存在一个模块内,实现优异的测量性能。其中一个加速度计专门用于跟踪运动,具有非常高的分辨率,最大量程为 ±16g;另一个加速度计可测量高达 ±320g 的冲击力,量化碰撞或高强度冲击事件等剧烈冲击。

 

意法半导体新推出的AI MEMS传感器体积小,功能多,量程宽,准确度高,让消费电子和物联网产品具有更多的功能,同时保持时尚的外观或可穿戴特质。活动追踪器可以在标称量程内监测训练成绩,还能测量高强度冲击力,确保身体接触性运动的安全,为消费者和职业/半职业运动员创造价值。在消费电子市场上,游戏控制器利用这个传感器可以检测快速运动和冲击,提升用户体验。智能标签可以粘贴在物品上,记录运动、振动和冲击,确保物品安全和完整无损。

 

意法半导体传感器的宽加速度量程还将为新一代智能消费医疗保健、工业安全等设备的升级进化赋能。个人劳保防护设备就是其中的一种潜在应用,在危险环境中保护工人作业安全,评估坠落或撞击的严重程度。其他用途还包括准确评估建筑物、桥梁等结构健康状况。

 

该传感器的高集成度简化了产品设计和制造过程,让先进的监视器能够以具有竞争力的价格进入目标市场。设计师可以打造纤薄轻巧的外观设计,方便佩戴或安装到设备上。

 

产品简介,供编辑参考

LSM6DSV320X传感器在一个2.5mm x 3mm封装内集成三个微机电系统 (MEMS) 传感器,其中包括一个 ±16g的加速度计、一个 ±320g 的加速度计和一个±4000dps的MEMS陀螺仪。这三个传感器完全同步工作,使模块易于使用,并有助于简化应用开发。

 

除了高能效处理情境感知任务的MLC机器学习核心外,LSM6DSV320X还集成了有限状态机(FSM),能够在模块内执行运动跟踪功能。数字电路还采用了意法半导体的低功耗传感器融合(SFLP) 空间定位技术。

 

像意法半导体的其他智能 MEMS 传感器一样,LSM6DSV320X也具有优化功耗的自适应自配置 (ASC) 功能。在检测到特定运动模式或 MLC 的信号时,具有 ASC功能的传感器可以自动实时调整设置,无需主处理器干预。

 

为了方便追踪高强度撞击,同时最大限度地改进低重力事件的测量准确度,意法半导体还为开发者提供整合低重力加速度计和高重力加速度计输出数据的Motion XLF专利软件库。通过X-CUBE-MEMS1软件套件,客户工程团队可以在设计中自由使用该软件库。意法半导体还提供免费的图形设计工具,帮助开发者评估、配置和测试 LSM6DSV320X 传感器和嵌入式 AI核心,并将设计项目连接到STM32应用。这些工具包括ST Edge AI Suite 的 MEMS Studio软件和基于 Web的开发环境ST AIoT Craft,该开发环境提供用于开发和配置节点到云端 AIoT(人工智能物联网)项目的工具。LSM6DSV320X 现已出现在ST Edge AI Suite的支持设备名单内,并将于 2025 年底添加到 ST AIoT Craft支持的设备名单内。

 

产品详情访问www.st.com/lsm6dsv320x。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content