search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出创新型卫星导航接收器,推动汽车及工业应用领域 精准定位技术普及化

意法半导体推出创新型卫星导航接收器,推动汽车及工业应用领域 精准定位技术普及化

  • 业界首个片集成厘米级高精度GNSS多星座四频接收器
  • 创新设计,提升高精度定位的性价比,满足道路用户和新工业应用的需求,扩大自动驾驶汽车的适用区域
article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出Teseo VI系列全球导航卫星系统 (GNSS) 接收器芯片,目标应用锁定大规模采用高精度定位技术的多种行业。在汽车行业,Teseo VI芯片和模块将成为高级驾驶辅助系统 (ADAS)、智能车载系统、自动驾驶等安全关键应用的核心组件。在工业应用中,Teseo VI芯片可提升多种工业自动化设备的定位能力,包括资产追踪器、家用送货机器人、智能农业机械管理与作物监测、基站等定时系统,以及其他应用。

 

意法半导体数字音频与信号解决方案部门总经理Luca Celant表示:”Teseo VI新系列接收器代表我们在定位引擎领域取得了实质性创新突破,因为它是市场首个单片集成多星座四频信号处理器;首个采用两个Arm®处理器内核架构的卫星接收器芯片,让汽车辅助/自动驾驶系统同时具有很高的性能和ASIL级安全性;集成ST专有的相变存储器(PCM)技术,是开发新型高精度定位解决方案的高集成度、高性价比、高可靠性硬件平台。ST 的新卫星导航接收器芯片将赋能汽车ADAS驾驶系统实现令人期待的高级功能,并为制造业正在开发的许多新型应用赋能。

 

Teseo VI 是市场上首个单片集成厘米级定位所需的全部系统元件,支持同时接收处理多星座四频段卫星信号,创新设计简化了导航定位终端产品的开发过程,提高了信号接收可靠性,即使在高楼林立的城区以及其他的卫星信号不好的环境中,也能可靠地接收卫星信号,同时还能降低开发终端产品的物料清单成本。此外,这个单片接收器还可加快产品上市时间,缩小外观尺寸,降低重量。

 

Teseo VI新系列高精度定位接收器芯片利用意法半导体数十年的研制经验,并集成公司的多项专有技术,包括高精度定位和先进的嵌入式存储器。

 

技术说明:
意法半导体的新系列GNSS接收器芯片主要包括Teseo VI STA8600A 和 Teseo VI+, STA8610A两款产品,每款产品都搭载两个独立的 Arm® Cortex®-M7 处理器内核,用于控制接收器芯片(集成电路)的全部功能。Cortex-M7提供强大的 32 位处理能力,有助于在单片上同时接收处理多星座多频段信号。

 

Teseo VI+ 还可以安装 ST 授权合作伙伴等第三方自主开发的各种增强型定位引擎,为客户提供一个厘米级准确度的实时动态差分定位整体解决方案。

 

Teseo VI系列还有一款双核同步运算的Teseo APP2 STA9200MA 产品,为开发符合 ISO 26262 ASIL-B 功能安全标准的公路车辆导航应用提供一个硬件冗余解决方案。有些企业同时研制ASIL 认证和非 ASIL认证的导航设备,Teseo APP2 与 Teseo VI引脚兼容,简化了这类公司的 PCB 设计。

 

Teseo VI全系产品采用意法半导体创新的射频架构,GNSS 基带芯片支持四频 GNSS导航系统(L1、L2、L5 和 E6),并具有仅捕捉和跟踪 L5 的独特能力,这个优点可以有效地减少异常值,在高楼林立的城市和存在干扰的恶劣环境中提高定位的可靠性。

 

此外,意法半导体的相变存储器 (PCM)  专有技术可以取代外部存储器,从而最大程度降低系统物料清单成本(BOM),并简化制造商的供应链。PCM专有技术的鲁棒性非常强,能够耐受汽车等恶劣的工作环境,同时具有像闪存一样的非易失性。PCM的存储单元很小,空间利用率高,适合集成在芯片上。

 

Teseo VI全系包含一整套硬件网络安全功能,包括安全启动、无线固件更新保护、输出数据保护。此外,意法半导体的硬件安全模块 (HSM) 可提供强大的在线黑客攻击防御功能。这些产品符合UNECE R155和ISO 21434网络安全规范的最新规定。

 

Teseo VI 产品系列如今已经有了一个成熟的供应商和合作伙伴组成的生态圈,为Teseo VI用户提供算法、参考设计和兼容硬件附件。

 

Teseo VI 产品系列还包括两款新的车规GNSS模块:16mm x 12mm 的 Teseo-VIC6A(内置 Teseo VI)和尺寸为 17mm x 22mm 的  Teseo-ELE6A(内置Teseo VI+)。这两款新模块简化了在客户平台上集成Teseo VI/VI+ IC的过程,并确保终接收器保持最佳性能。

现在可以申请Teseo VI样片。

 

详情请访问www.st.com/teseo6,相关博文阅读:https://blog.st.com/teseovi/。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content