search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > ST Edge AI Suite 人工智能开发套件正式上线 加快采用意法半导体技术的AI产品开发速度

ST Edge AI Suite 人工智能开发套件正式上线 加快采用意法半导体技术的AI产品开发速度

所有边缘 AI项目的新起点,一站整合工具、软件和资源,更快、更顺畅的开发体验

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 宣布人工智能开发套件ST Edge AI Suite正式上市。该开发套件整合工具、软件和知识,简化并加快边缘应用的开发。

 

ST Edge AI Suite 是一套集成化软件工具,旨在简化嵌入式 AI应用的开发部署。整套软件支持机器学习算法优化部署,从最初的数据收集开始,到最终的在硬件上部署模型,简化人工智能的整个开发流程,适合各类用户在嵌入式设备上开发人工智能。

 

从智能传感器到微控制器和微处理器,该套件中的软件工具涵盖意法半导体的各种产品,包括即将推出的集成神经处理器的微控制器STM32N6。

 

意法半导体执行副总裁、首席创新官、系统研究与应用部总经理 Alessandro Cremonesi 表示:“ST Edge AI Suite 是在意法半导体网站上开发嵌入式 AI 应用的新起点。创新者可以在这里以找到所需的帮助,将拥有自主和高效的环境感知、推理和反应能力的智能产品从概念变为现实。这个环境让开发者可以轻松选择模型和数据源,快速找到适合的工具优化模型,进行基准测试,自动生成代码和机器学习库。所有这些工作都在一个统一的框架内完成,大大简化了开发工作。”

 

ST Edge AI Suite 可以跨多个硬件平台运行,能够满足数据科学家、嵌入式软件开发人员和硬件系统工程师等不同类型用户的需求。

 

这个开发环境可以无缝访问在线工具,如ST Edge AI Model Zoo和Developer Cloud,以及用于在所选硬件平台上调整数据和优化模型的桌面软件工具,其中包括用于自动生成机器学习库的 NanoEdge AI Studio,以及在 STM32微控制器、MEMS 惯性传感器和 Stellar微控制器上进行模型优化的 STM32Cube.AI、MEMS Studio 和 Stellar Studio工具,所有工具都是免费使用。

 

意法半导体还借该套件正式上线的机会推出了 MEMS Studio工具新增的AI应用开发创新功能:“ISPU NN 模型优化器”和“MLC 功能和过滤器自动选择”。

 

客户使用体验

Honeywell、Soxai 和 HPE Group三家公司分享了 他们基于ST Edge AI Suite 中的 MEMS Studio 、Stellar Studio等工具简化和加快边缘 AI 开发的体验。

 

Honeywell Fire 固件架构师、嵌入式系统工程师 Israel Herrera 表示:“我们注意到ST传感器在边缘计算领域创新取得了显著进步。测试证明,ST Edge AI Suite 中的 MEMS Studio 是一款出色的软件开发工具,可帮助我们用 ST 的多个 MEMS 传感器模块进行快速测试,代码生成功能让我们能够轻松创建概念验证原型。MEMS Studio 也可用于测试不同的独立机器学习和数据分析算法。”

 

SOXAI公司的产品采用了意法半导体的边缘 AI 传感器。公司首席执行官兼创始人Tatsuhiko Watanabe 表示:“在我们开发 SOXAI RING 1 时,ST 推出了世界首款带有边缘 AI 的传感器,我们很快就采用了这款产品来提升我们的产品性能。ST Edge AI Suite 内的机器学习核心软件工具帮助我们快速集成这项新技术,并让开发者轻而易举地发掘出AI传感器的全部潜力。与第一代产品相比,新款 SOXAI RING 1 的电池续航时间延长至 10 小时,这是可穿戴技术领域的一次重大突破。”

 

HPE 集团首席执行官 Andrea Bozzoli 补充道: “我们通过与ST合作,使用 Stellar MCU 和 Stellar Studio 软件(ST Edge AI Suite 内的开发工具),走在了汽车行业转型的前沿。我们的 Prometeo 联合创新实验室旨在提供下一代汽车动力系统概念验证,利用人工智能来增强预测性维护和控制系统的性能。这种协同作用不仅可以提升电动汽车的性能,还可以丰富数字驾驶舱体验,为绿色低碳智能出行树立一个新标杆。”

 

ST Edge AI Suite 现已正式上线,详情请点击:https://www.st.com/content/st_com/en/st-edge-ai-suite.html。

 

STM32 是意法半导体国际有限公司( STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32 已在美国专利商标局注册。

 

 关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content