search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布结合软硬件的安全方案Secure Manager 开发安全的嵌入式应用从此变得更简单

语言版本

意法半导体发布结合软硬件的安全方案Secure Manager 开发安全的嵌入式应用从此变得更简单

  • 市场上首个经过认证的即用型 MCU安全服务,简化嵌入式应用开发
  • 结合 Arm® TrustZone® 以及ST和合作伙伴开发的技术,符合PSA Level 3认证和 Global Platform SESIP 3安全规范的要求
article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了业界首个微控制器系统芯片安全解决方案,STM32Trust TEE Secure Manager(安全管理器),它可以简化嵌入式应用开发过程,保证安全保护服务“开箱即用”。最先用于STM32H5系列微控制器,STM32Trust TEE Secure Manager解决方案省去了开发者自己编写、验证安全代码的过程,同时提供根据最佳实践开发的安全服务。

意法半导体微控制器和数字IC产品部旗下通用微控制器子业务部执行副总裁 Ricardo De Sa Earp表示:“社会日益重视应用安全,客户要求快速交付经过认证的安全、高性能应用,这些趋势促使我们与 ST 授权合作伙伴 ProvenRun 密切合作,开发STM32Trust TEE Secure Manager。Secure Manager保护用户资产和数据安全,客户开发项目中添加有价值的安全功能变得更简单,同时为客户应用认证提供方便。”

作为Arm 的主要开发合作伙伴,意法半导体支持在Cortex-M33 内核上开发符合 PSA Certified Level 3 和 GlobalPlatform SESIP3安全规范的应用。此外,意法半导体还与Microsoft Azure合作开发高安全性中间件,与ProvenRun公司合作,基于其ProvenCore-M可信执行环境操作系统技术,开发了STM32Trust TEE Secure Manager。

ProvenRun 总裁兼创始人 Dominique Bolignano 表示:“我们与 ST合作开发了 Secure Manager,将其变成STM32Cube 生态系统中面向大众市场的好用的安全解决方案。我们相信,随着时间的推移,集成我们的 ProvenCore-M 技术将帮助客户显著提高应用的安全稳健性。”

此外,意法半导体在 STM32Trust TEE Secure Manager上预先集成了来自意法半导体授权合作伙伴 Kudelski IoT 的 Kudelski IoT keySTREAM™信任根,支持凭证生命周期远程管理服务。因此,这是一个安全插件解决方案,提供软件隔离、加密、密钥存储和初始凭证等安全服务。

Kudelski IoT 公司高级副总裁 Hardy Schmidbauer 表示:“数字身份、配置文件和凭证管理是物联网设备安全的核心。意法半导体在Secure Manager 中预集成和验证我们的 IoT keySTREAM ,可以提高设备的安全性,同时通过实现现场零接触配置,缓解设备厂商在复杂和不安全的生产环境中管理凭证的痛点。”

在 STM32H5引入STM32Trust TEE Secure Manager后,意法半导体计划将其推广到更多不同系列的STM32 MCU。
详情访问https://www.st.com/stm32trustee-sm

STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国家有限公司) 或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体>
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言