search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布STM32 MCU图形界面设计软件TouchGFX 4.20版

语言版本

意法半导体发布STM32 MCU图形界面设计软件TouchGFX 4.20版

STM32 用户界面设计环境新增屏幕旋转和纹理映射功能,支持性能强大的 Neochrom 图形加速器

article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)公布了STM32 微控制器图形用户界面设计软件TouchGFX 4.20版。最新的软件更新支持意法半导体新推出的 Neochrom 图形加速器。新款图形加速器集成在意法半导体的先进微控制器产品中,例如STM32U5系列。
意法半导体 Chrom-ART Accelerator™ 图形加速技术可以处理像素和形状,源自这项技术的Neochrom支持全屏旋转到任何角度,并支持纹理映射,实现光滑、流畅的图形,增强易用性。
全球知名消费电子公司松下多年来一直在用 TouchGFX 和 STM32 微控制器开发家电产品。松下电器软件开发(大连)有限公司设备解决方案开发中心主任Wang Cong表示:“TouchGFX 工具的质量和设计,以及我们在 ST 的支持下实现的出色用户体验,有助于提升我们的品牌知名度和体验。 TouchGFX 能够让我们的工程师提高工作效率”。
片上 集成Neochrom加速器后,最新的 STM32微控制器大幅提升了嵌入式图形处理性能,接近当今智能手机和平板电脑的应用处理器水平。另一方面,微控制器更经济实惠、更节能、更好用,可以运行在FreeRTOS 和 Microsoft® Azure ThreadX 等简单的操作系统上,甚至可以裸机运行。
意法半导体微控制器和数字芯片产品部旗下通用微控制器产品部执行副总裁Ricardo de-sa-Earp 补充说: “现在,TouchGFX 4.20让世界各地的开发者利用我们新推出的高能效STM32 MCU在嵌入式系统中释放 Neochrom的图形加速性能。”
TouchGFX 4.20 为开发人员增加了更多重要的新功能,包括支持导入和导出自定义小部件。该开发环境包括 TouchGFXDesigner图形开发工具和 X-CUBE-TOUCHGFX嵌入式软件,后者还提供了在目标微控制器上运行用户界面所需的全部固件。 TouchGFX全都集成在STM32Cube MCU 开发生态系统内,提供完整的端到端工作流程,简化产品设计,缩短上市时间。
TouchGFX 4.20现已上线,免费下载使用,下载链接:https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-touchgfx.html
阅读我们的博文:https://blog.st.com/touchgfx/
关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

意法半导体媒体垂询
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言