search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出新一代FlightSense™ 多区ToF 传感器, 适用于手势识别、入侵报警和 PC 前用户存在检测

语言版本

意法半导体推出新一代FlightSense™ 多区ToF 传感器, 适用于手势识别、入侵报警和 PC 前用户存在检测

  • 经济实惠的用户存在检测、手势识别、“肩窥”防范非视觉总包方案,让人机交互更顺畅、信息更安全,更节能省电
  • 现已用于部分联想 PC机中
article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出了其新一代 FlightSense™ 飞行时间 (ToF) 多区传感器。该产品连同一套实用的软件算法,构成一套专为PC 市场设计的用户检测、手势识别和闯入报警整体解决方案。

意法半导体的 FlightSense 多区传感器连续扫描视野,绘制场景并收集情报,而无需使用摄像头或拍摄图像。通过使用 ToF感测技术,传感器可以检测、跟踪多个目标,高速计算目标的X/Y/Z坐标和运动方向。

最新的 VL53L5CP  FlightSense 多区域传感器可以在 61 度视场角内检测 64 (8×8) 个区域,测量多个目标。该传感器配备了意法半导体专有第三代 PC 专用算法 Presence Premium PLUS,支持传感器的先进的创新功能,并增强了数据保护功能。该总包解决方案与 PC 硬件和操作系统的原生功能交互,已通过英特尔® 的最高安全级别认证。

VL53L5CP 和 Presence Premium PLUS 软件针对 PC 应用优化了功能,并支持 Windows® 11操作平台。因此,PC 设计人员可以实现智能电源管理、增强安全性和非接触式用户交互等创新功能。意法半导体的存在检测解决方案率先使用接近唤醒和离开锁定功能,可实现无缝的“常开”(always-on)用户体验,同时最大限度地节省电池电量。离开后立即自动上锁功能还可以在用户离开时防止他人非法侵入系统,保护数据安全。

此外,多人检测(MHD)可感知视野内的其他人,并分析他们的位置和动作,评估“肩窥”(shoulder surfing)等安全风险。在相关情况下,系统会提醒用户注意风险。
稳健的非接触式手势感应技术是VL53L5CP的另一项突破性创新,让用户不需要触摸屏幕、键盘或鼠标就能控制 PC 应用。该传感器可以检测方向滑动和轻触,以及水平调整。通过访问这些信息,开发人员可以轻松实现下一个或上一个幻灯片/歌曲/视频选择、播放/暂停和音量控制等指令。

作为全球科技巨头和世界知名的PC公司,联想正在将意法半导体的用户存在方案集成到部分笔记本电脑中。联想智能设备事业部消费者和中小企业笔记本开发中心执行副总裁马兆春评论说:“当今灵活的移动工作生活方式对隐私保护和简单易用提出了更高要求,以便最大限度地提高工作效率。正是出于这个原因,我们选择将ST的无摄像头 ToF 感应存在解决方案集成到联想 PC中。从基于人存在检测技术的免提登录和锁定设备,到使用手势滑动内容,我们正在让联想 PC 变得更智能、适应性更强。”

意法半导体的 Presence Premium PLUS 软件还让PC 设计人员能够在Windows上开发定制化人工智能应用,利用 VL53L5CP 传感器的 8×8 多区数据感知用户意图,并进行持续的存在检测。此外,支持在Windows上动态设置VL53L5CP的重要参数,让终端用户可以自定义时间和锁定/唤醒距离等参数设置。

通过使用非视觉的 ToF 技术取代PC网络摄像头实现这些功能,VL53L5CP可以在多个方面实现卓越的差异化。没有影像,也就不存在隐私问题的顾虑。传感器始终处于常开状态,隐藏在屏幕边框后面,根除了网络摄像头快门位置难题。此外,该传感器还集成了 940nm VCSEL 红外光发射器,确保传感器在黑暗或弱光条件下正常工作。而如果使用摄像头,则通常需要一个专用的LED光源给场景补光,会非常耗电。

意法半导体的 FlightSense技术优于其他几种人存在检测技术,例如,传统红外传感器不测量距离,测量的精准度较容易受被检测物体的颜色和反射率的影响;超声波对嘈杂的环境很敏感,可能会影响宠物的听力。雷达感测信号处理极其费电,又需要开发非常复杂的软件。

意法半导体执行副总裁、影像事业部总经理 Eric Aussedat 表示:“我们FlightSense ToF 技术不断释放非凡潜力,全系列智能产品能实现创新功能。我们最新的第四代 ToF 传感器让PC 能够感知用户的存在,带来更强大的人机交互体验,更让人感觉物有所值。”

VL53L5CP FlightSense 多区 ToF 传感器已量产,随产品附赠 Presence PREMIUM PLUS 算法。询价和申购样品,请联系当地意法半导体销售办事处。

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
 意法半导体中国
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言