search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布STM32C0系列MCU 让成本敏感的8位应用也能享受32 位性能

语言版本

意法半导体发布STM32C0系列MCU 让成本敏感的8位应用也能享受32 位性能

STM32系列高性价比入门级产品,现已量产并发货,享受 10 年产品寿命保障

article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出迄今为止STM32 微控制器 (MCU)产品家族中性价比最高的STM32C0系列产品,为开发者降低STM32入门门槛。
全球已有数十亿个智能工业、医疗和消费产品采用STM32 MCU。STM32现有产品型号达数千种,让产品设计人员总能选到价格适中、功能和性能皆满意的产品。
在保障供货的同时,意法半导体将新的 STM32C0 系列定位于家用电器、工业泵、风扇、烟雾探测器等通常采用更简单的 8 位和 16 位 MCU的产品设备。STM32C0新一代32 位设计在保持总成本和功耗相似的情况下,改进了产品性能和功能,例如,更快的响应速度、额外的功能和网络连接。同时,入门级产品的简易性,结合强大的免费支持生态系统,丰富的工具、软件包等资源,以及与各种开发者社区的交流机会,为新用户进入 32 位世界降低了门槛。

意法半导体STM32营销总监 Daniel Colonna 表示:“面向下一代智能电器和工业控制设备的MCU必须满足简单易用、价格极具竞争力、供货有保障几个特点。我们的新产品 STM32C0通用入门级 MCU 全面满足这些需求,辅以强大的 STM32 生态系统带来的额外优势,为 8 位/16 位应用领域引入了一个激动人心的新选项。”
STM32C0系列现已量产和供货,享受意法半导体每年更新的工业产品 10 年寿命保障。封装共有九种型号,根据不同需求提供多种选择,如易于拾放、小型和薄型等。

技术补充信息
意法半导体新推出的 STM32C0 系列让设计人员以更低的成本完成更多工作:新MCU 采用小巧经济的只有一对外部电源引脚的封装,为应用腾出更多 I/O 引脚,同时降低物料清单成本。此外,板载高精度(1%) 时钟可节省外部时钟组件。

作为 STM32 产品家族的成员,STM32C0设备可以轻松迁移到 STM32G0系列,用于开发要求更高的项目,共享相同的引脚布局。

STM32C0系列集成了最新的外设,包括有16 位过采样硬件的1.7 MSPS模数转换器 (ADC),以及多个定时器,包括用于电机控制等应用的先进控制定时器。
新MCU基于STM32平台,提供DMA(直接内存访问)通道,可提高应用的性能和能效。主频高达 48MHz,指令吞吐量44 DMIPS,CoreMark性能/能效测试取得114分,运行模式功耗仅为80µA/MHz。

STM32C0 系列允许设计人员使用备受推崇的 STM32 开发生态系统。目前已有一块 STM32C0 Nucleo(NUCLEO-C031C6)低成本开发板和两个STM32C0 探索套件(STM32C0116-DK 和 STM32C0316-DK)。软件资源包括 STM32CubeMX配置工具、Microsoft Azure RTOS,以及带有硬件抽象层 (HAL) 和底层库的 STM32CubeC0包。
STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
祝宁 Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言