search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出面向大众市场的 STM32WL LoRa®无线系统芯片系列产品

语言版本

意法半导体推出面向大众市场的 STM32WL LoRa®无线系统芯片系列产品

  • LoRa兼容多调制系统芯片,在市场上独树一帜,促进物联网连接创新
  • 新产品面向大众市场,可扩大功能和封装选择,兼容更多通信协议(例如Sigfox)
  • 双核产品增强处理性能、网络安全性和应用灵活性

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics, 简称ST;纽约证券交易所代码:STM),推出新产品以扩大其在市场上独一无二的STM32WL远距离SubGHz无线系统芯片(SoC)产品系列,新产品可为多元化的大众市场应用提供灵活的配置和封装选择。

作为市场上唯一可连接LoRa低功耗广域网(LPWAN)的系统芯片,STM32WL系列让用户能够创建尺寸非常紧凑的高效节能的可靠的物联网(IoT)设备。LPWAN是一个可以覆盖广阔地理区域和偏远地点的经济划算的无线网络连接技术,能够扩展物联网的覆盖范围,并使智能技术能够为公用事业、农业、物流、交通运输等行业带来更高的价值。

意法半导体微控制器事业部副总裁Ricardo de Sa Earp表示:“LoRaWAN或Sigfox等远距离物联网现已覆盖全球,那些创新实用的智能设备(比如环境监控和资产跟踪等应用领域)可随时接入物联网。在大众市场上推出我们独有的单片集成微控制器和多调制射频的系统芯片,将会让开发者开发出更多令人兴奋的新产品,同时更好地发挥这些网络的优势,带来无与伦比的功能、用途和价值。”

STM32WL系列整合意法半导体的STM32超低功耗微控制器(MCU)架构与支持多种调制方案的Sub-GHz射频子系统,支持的调制协议包括射频信号功率小但接收灵敏度高的LoRa技术,以及Sigfox、无线仪表总线(wM-Bus)等协议和其他专有协议及Sub-GHz标准所用的(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制技术。片上射频子系统有两路可选功率输出,帮助客户遵守全球各地对免执照频段无线电的功率限制。

今天新推出的STM32WL型号包括基于Arm®Cortex®-M4内核和Cortex-M0 + MCU内核的双核STM32WL55。开发者可以完全开放和灵活地使用两个内核,双核架构可以有效地实现硬件隔离,增强网络安全性,应用更新无需重新认证设备,并增强射频和应用的实时性能。

在推出STM32WL55之前,该系列产品还在2020年1月推出了BGA73和QFN48封装的射频和应用处理都使用Cortex-M4主内核的单核产品STM32WLE5。扩展后的产品阵容还增加了两个非LoRa产品型号,即单核的STM32WLE4和双核的STM32WL54,方便开发人员在新的无线IoT项目中灵活地使用这款独一无二的系统芯片,新推出的产品都在意法半导体工业产品10年供货保障范围内。

询价和申请样片,请联系所在地意法半导体办事处。

产品详情请访问www.st.com/stm32wl。

技术详细信息:

STM32WL系列在市场上独树一帜是因为意法半导体在一颗芯片上集成了STM32超低功耗架构与具有LoRa调制功能的Sub-GHz多调制射频子系统。

射频电路采用经过市场检验的Semtech SX126x收发器IP内核,为了使其适应经过市场检验的STM32平台的功率模式,意法半导体专门进行了二次设计。射频部分包含两个最大发射功率15dBm和22dBm的内部功率放大器,高低功率发射模式可以覆盖全球150MHz至960MHz的免执照频段,确保芯片兼容所有地区的低功率广域网,使世界各地销售的终端产品都可以用 STM32WL系统芯片。

射频部分的集成度非常高,高速外部(HSE)时钟与射频信号同步只需一个晶振,并且无需外部功率放大器(PA),从而可最大程度地减少总物料清单(BoM)成本和解决方案的面积。意法半导体的STM32WL架构基于支持DSP扩展指令集的高能效Arm Cortex-M4内核,得益于动态电压调整等超低功耗技术,采用意法半导体的ART Accelerator™自适应实时加速技术,实现执行闪存代码零等待周期。MCU闪存容量可选,最高256KB,使开发人员可以为整个平台(包括应用和射频)选择最佳的代码和数据存储容量。

内置的网络安全功能包括硬件对称加密和公钥加速器、硬件随机数发生器(TRNG)、扇区读/写保护、双核安全区域隔离,以及支持最先进的加密算法,包括RSA、ECC和ECDSA。

此外,用户可以利用经过市场检验的STM32Cube开发生态系统来简化产品开发,缩短产品上市时间。资源包括STM32CubeMX项目配置和代码生成工具、STM32CubeMonitor运行时监视和可视化工具,以及STM32CubeProgrammer代码烧写工具。STM32CubeWL MCU软件包的组件包括STM32WL系列运行所需的全部嵌入式软件模块,包括外设驱动程序、ST的LoRaWAN协议栈、Sigfox协议栈,以及利用ST的安全启动和安全固件更新(SBSFU)技术实现LoRaWAN固件无线更新(FUOTA)的示例代码。其他的协议栈包括授权合作伙伴开发的Stackforce W-MBus协议栈。

还有两个基于STM32WL的用于快速原型开发的Nucleo板: NUCLEO-WL55JC1 (868/915/923 MHz)和NUCLEO-WL55JC2 (433/470 MHz)。

 

* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册的商标。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言