search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体提升STM32微处理器性能,加固产品生态系统

语言版本

意法半导体提升STM32微处理器性能,加固产品生态系统

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM) 为STM32MP1系统微处理器(MPU)产品增加了新的授权合作伙伴和软件功能,并显著提升了处理性能,将时钟速度提高到800MHz,软件引脚与650MHz产品兼容。

 

新STM32MP1 MPUs现在搭载800MHz Arm®Cortex®-A7双核应用处理器和209MHz Cortex-M4处理器,具有优异的语音和音频处理性能,解码质量达到高清视频级别,在神经网络和机器学习应用中,能够实现更强大的AI(人工智能)功能,还为Android系统带来更好的用户体验。新产品集成运算及3D图形加速器,兼备高能效实时控制和高集成度。

 

Qt公司高级副总裁Petteri Holländer表示:“我们的高人气的Qt HMI工具包及其基于QML的GUI应用软件都可以部署在STM32 MCU和STM32MP1平台上,在大幅降低开发成本的同时加快客户产品交付周期。ST和Qt的可扩展工具套件可以轻松利用STM32MP1的硬件资源,尤其是3D 硬件GPU加速器,为工业 / 物联网应用带来一个流畅的人机界面渲染解决方案。”

 

利用STM32MP1的灵活架构,新产品增强了客户代码安全保护功能,例如,身份验证安全启动、客户可用一次性可编程熔丝,以及安全操作系统(OP-TEE:可信执行环境)。密钥生成器签名工具、STM32CubeProgrammer和硬件安全模块(STM32HSM)等整套安全工具可将客户的加密数据安全地输入微处理器。

 

作为一个主线开源Linux操作系统,OpenSTLinux Distribution 具有在应用处理器内核上运行软件所需的全部基本组件,帮助客户加快开发周期,现在又新增了Android开发者软件包和云计算支持。意法半导体继续积极参与Linux社区开发,坚持主线内核战略。

 

Bootlin首席执行官Michael Opdenacker表示:“ ST积极参与Linux内核社区活动,这给我们留下深刻的印象。Linux和STM32MP1同步发布将使此次发布会得到更高的关注度。我们认为,ST知道客户的兴趣在哪里,主线版本支持开源项目,新版本免费升级,零成本安全更新,开发社区支持,以及保护长期投资。享有相同的开源DNA,Bootlin很荣幸能成为ST授权合作伙伴,在这个平台上向全球客户提供工程和培训服务。”

 

除了STM32CubeMX和STM32CubeProgrammer等强大软件工具外,现在STM32CubeIDE调试器也可以在Cortex M-4内核上使用。

 

授权合作伙伴数量的快速增长极大地扩大了客户的研发能力范围,并加快了STM32MP1系列MPU应用开发周期。除了嵌入式软件 和软件开发工具外,合作伙伴还在培训 和 工程服务方面贡献专业知识。意法半导体与Phytec等多家模块系统厂商合作,满足客户对本地技术支持和系统灵活性的需求。

 

Phytec产品经理Yves Astein表示:“持续丰富扩大的STM32MP1产品系列,以及大量的图形处理功能和丰富的通信接口,为Phytec的phyCORE-STM32MP1系统模块提供了工业级外设,使得该模块成为人机接口以及各种实时交互应用的最佳选择。这款PhyCore 系统级模块及长期维护服务可降低任何嵌入式设计的复杂性,同时与ST团队的良好关系使我们能够按时交付系统模块,保证客户设计安全。”

 

意法半导体还与系统级封装制造商Octavo Systems合作,满足空间受限应用的设计需求。

 

Octavo Systems战略副总裁Greg Sheridan表示:我们很快意识到,Octavo必须开发一个基于STM32MP1的系统级封装,利用ST的Cortex-M产品悠久的成功历史来简化微处理器的开发使用。我们的OSD32MP1 SiP在一个18mm x 18mm的微型封装内集成STM32MP1、STPMIC1、DDR3、振荡器和无源器件,使微处理器像微控制器一样容易上手,让设计人员没有任何生疏感。结合ST授权合作伙伴计划的支持,OSD32MP1 SiP让客户能够在一款功能强大的微处理器上快速开发产品。”

 

STM32MP1 MPU已通过工业标准认证,结温范围-40°C至125°C,10年成本归集期作业率为100%。800MHz Cortex-A7版STM32MP1现已投产。

 

详情查阅https://blog.st.com/mpu-stm32mp1/。

 

STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是, STM32在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体

祝宁 Fiona Zhu

电话:10 5797 9343

Email:fiona.zhu@st.com

 

语言版本

更改语言