search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出灵活、面向未来的智能电表通信解决方案,助力能源转型

语言版本

下载

意法半导体推出灵活、面向未来的智能电表通信解决方案,助力能源转型

新推出的 ST85MM可编程电力线通信 (PLC)调制解调器原生支持最新的经过现场验证的 Meters and More 和 PRIME1.4 标准,提高智能电表部署的灵活性

意法半导体在10 月 22 日至 24 日米兰 Enlit Europe 展会上展出智能电网多连接解决方案

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体的 ST85MM 可编程电力线通信 (PLC) 调制解调器原生支持经过现场验证的 Meters and More和PRIME 1.4智能电网标准,可用于即将推出的多协议智能电表,以提高处理用电数据的灵活性。

 

能源转型随处可见,正在改变电表所扮演的“角色”,日益智能化的电网和新的利益相关者对用电数据信息量和获取方式提出了更高的要求。意法半导体与欧洲乃至全球的主要公用事业公司有着长期密切的合作关系,在 Meters and More 和 PRIME 技术方面拥有得天独厚的优势,基于意法半导体解决方案的此类电表安装数量超过了 6000 万台。凭借这些经验,意法半导体现已生产出支持经过现场验证的 Meters and More 和 PRIME 技术的 ST85MM 可编程调制解调器。

 

意法半导体特定应用产品 (ASP) 部门总经理Domenico Arrigo 表示:“市场对智能电表的需求正在发生变化,需要电表支持新的产销模式。我们的新调制解调器为电表的未来发展奠定了基础,充分利用我们经过市场检验的 PLC 片上系统架构,以及我们作为所有的主要的行业标准化促进联盟的关键成员所积累的经验。”

 

ST85MM具有可编程 DSP 和 Arm® Cortex®-M4 内核,能够运行 Meters and More 或 PRIME 协议,并集成了完整的 PLC 模拟前端,以及专用的先进的加密引擎,能够实现完整的安全通信。STLD1线路驱动器配套 IC 与 ST85MM 配合使用,完成智能电表设计的 PLC 通信功能。

 

除了最新的协议功能外,意法半导体还是市场上首批宣布Base Node获得 PRIME 1.4 Hybrid PLC and RF 认证的公司。这个混合通信解决方案将电力线调制解调器与S2-LP 超低功耗射频收发器整合,充分发挥电力线和无线两种连接技术的优势。

 

ST85MM现已上市,采用 7mm x 7mm QFN56 封装。了解更多信息,请访问st.com/st85mm。

 

意法半导体于 2024 年 10 月 22 日至 24 日在米兰端到端能源博览会 Enlit Europe 上展示 ST85MM 和全部的智能电网多连接解决方​​案。

 

若想了解更多展会信息,请访问https://www.st.com/content/st_com/en/events/enlit-europe.html。

 

关于意法半导体

意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载