search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出工作温度范围更大的工业级单区直接ToF传感器

语言版本

下载

related-content

意法半导体推出工作温度范围更大的工业级单区直接ToF传感器

article image

意法半导体推出了工作温度范围扩展至 -40°C 至 105°C的单区飞行时间(ToF)传感器VL53L4ED。VL53L4ED适用于工业设备、智能工厂设备、机器人引导系统、户外照明控制、安保监控系统等环境恶劣的应用领域,能够在环境光很高的条件下提高接近检测准确度和测量距离。

 

VL53L4ED是意法半导体VL53L4系列直接飞行时间传感器 传感器的新成员,在一个使用方便的一体化模块中集成激光发射器和单光子雪崩二极管 (SPAD) 检测器阵列,即使在极端温度条件下也能提供可靠的测量数据。下一代激光器能够在环境光很高的环境中提供优秀的测距性能和接近检测准确度。此外,传感器还内置一个处理器,可实现省电的自主操作模式,降低对主控制器系统的资源需求。

 

意法半导体的新ToF传感器可在整个视场角和整个温度范围内对最远1150 毫米的物体进行高准确度测距。特殊设置允许传感器在强烈环境光的条件下准确测量最远 800 毫米的物体。VL53L4ED 传感器可在低至1毫米的情况下保持良好线性度,并支持高达 100Hz 的测距频率。

 

开发人员可以利用 STM32Cube 生态系统的X-CUBE-TOF1扩展软件包来加快VL53L4系列传感项目开发。即用型软件还包括  STSW-IMG034驱动程序,该程序可以用中断命令把VL53L4ED 或 VL53L4CD变成超低功耗接近检测器,用于用户检测、系统激活和非接触式控制。此外,在STSW-IMG039软件包中有液位检测代码示例。开发硬件包括NUCLEO-F401RE微控制器开发板的扩展板X-NUCLEO-53L4A3,可简化代码示例的运行和应用程序开发,以及用于原型设计的 SATEL-VL53L4ED转接板。

 

VL53L4传感器全系引脚相互兼容,采用 4.4 毫米 x 2.4 毫米 x 1 毫米高的 LGA 封装。新产品 VL53L4ED现已投产。

 

详情访问 www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l4ed.html

 

* STM32 is a registered and/or unregistered trademark of STMicroelectronics International NV or its affiliates in the EU and/or elsewhere. In particular, STM32 is registered in the US Patent and Trademark Office.
* STM32 是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32已在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

related-content

更改语言 下载 related-content