search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体通过全新的一体化MEMS Studio桌面软件解决方案提升提升传感器应用开发者的创造力

意法半导体通过全新的一体化MEMS Studio桌面软件解决方案提升提升传感器应用开发者的创造力

好用、高效的多合一传感器开发工具,支持给新一代高科技 MEMS 传感器产品开发应用软件

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体的 MEMS Studio是一款新的多合一的MEMS传感器功能评估开发工具,与 STM32 微控制器生态系统的关系密切,支持Windows、MacOS 和 Linux操作系统。

 

从评估到配置和编程,通过整合统一传感器开发流程,MEMS Studio 可以加快传感器应用软件开发,简化在开发项目中增加丰富的情境感知功能。增强的功能有助于应用轻松获取传感器数据,并清晰地显示可视化的传感器数据,方便开发者探索传感器工作模式,优化传感器性能和测量准确度。软件包中还有预构建库测试工具,以及方便的鼠标拖放式算法创建工具,开发者可以直观地无代码开发STM32 MCU 固件。

 

MEMS Studio 支持多种ST MEMS传感器产品,包括运动传感器、环境传感器和红外传感器。 该软件包提供的工具能够让开发者探索和使用传感器的全部功能,其中包括惯性模块内的有限状态机 (FSM) 和直接在传感器内高能效执行本地推理算法的嵌入式边缘 AI,例如,在配备 ST 机器学习核心 (MLC) 的传感器内创建和管理决策树,监控中断状态,以及测试传感器中嵌入的 FIFO、计步器和自由落体检测等高级功能。

 

MEMS Studio 还为用户提供了在运行时和离线分析传感器数据的新体验,用户可以可视化、标记和编辑数据,以更好的方式实现算法。还有频谱图分析和快速傅立叶变换 (FFT)功能,帮助用户了解传感器信号,从而更好地检测目标。

 

用户可以选择各种兼容的开发板,包括 STM32 Nucleo 扩展板和传感器转接板,以及意法半导体的多传感器评估套件,其中包括 SensorTile.box PRO、STWIN.box和STEVAL-MKI109V3专业级MEMS适配器主板,其中,适配主板上有可调节功率设置和STM32F401VE MCU。

 

随着MEMS 传感器的创造性应用推动尖端应用持续创新,MEMS Studio 赋能设计人员在下一代高科技产品中增加更先进的新功能。该软件的发布将促进智能家电、医疗可穿戴设备以及数字医疗、智能建筑、智能工厂、机器人、资产跟踪和智能驾驶技术的发展。

 

MEMS Studio整合了AlgoBuilder、Unico-GUI、Unicleo-GUI等现有传感器开发工具,并扩大了功能,现在可以从 www.st.com/mems-studio免费下载MEMS Studio。

 

STM32 是意法半导体国际有限公司(STMicroElectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32已在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content