search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布两款新产品,让智能蓝牙设备体积更小、续航更久

意法半导体发布两款新产品,让智能蓝牙设备体积更小、续航更久

新无线微控制器和成品模组以及评估板扩大选择范围,简化和加快产品设计

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体发布了两款新产品,设备厂商从此能够开发更好、更小、续航更久的下一代智能短距离无线连接设备。最新的蓝牙规范发布为这些设备提高智能化程度带来了更好机会,让设计人员能够开发无线信标、室内定位精度厘米级的产品设备,以及众所周知的蓝牙技术实现的各种便利功能。

 

意法半导体的最新蓝牙解决方案缩短了设计人员了解新规范并将新产品创意转化为产品所花费的时间。在当今快速发展的无线产品市场上,谁能快速设计功能新颖实用的新产品,谁就能掌握市场主动权。

 

意法半导体新推出的STM32WB09 无线微控制器单片集成短距离智能设备所需的全部运算处理功能和蓝牙射频器件,设计人员可以将其直接安装在电路板上,直接连接任何其它元器件。该产品配备最新的蓝牙 5.3 软件,支持意法半导体为STM32 微控制器开发的庞大的生态系统,其中包括基于 PC 的设计工具、基本软件和示例代码,以加快应用开发速度。

 

STM32WB09芯片适合技术熟练的设计人员,提供当今市场上较小的微型芯片级封装是该产品的主要优势。

 

针对无法获得各种工程技能和资源的客户,意法半导体还推出了STM32WB1MMC无线模组。在这个模组内有一个经过标准认证的无线微控制器、射频系统所需的外部组件和蓝牙软件,绕过了开发应用时遇到的许多工程挑战,让无线连接设计变得轻而易举。该模组可帮助产品开发人员降低项目风险,开发者只需具备基本的射频工程技能,即可开发高性能的无线产品。因为无线功能将非常好用,客户可以集中精力开发自己的固件,增加产品价值。

 

为了使蓝牙模组更加好用,意法半导体现在推出了可以立即上电可用的B-WB1M-WPAN1评估板。该评估板还包含可以集成到系统的运动传感器、温度传感器和气压传感器,以及其他便利功能,例如,用于连接外部天线的行业标准连接器。

 

Proemion 是世界领先的汽车远程信息处理解决方案提供商,是首批使用意法半导体B-WB1M-WPAN1板开发低功耗蓝牙应用的系统集成商。Proemion嵌入式硬件开发小组负责人 Michael Otterbein 解释说:“在有了B-WB1M-WPAN1 开发板后,我们能够用 WB1M 模块轻松发现和开发应用,并将 BLE 连接技术顺畅地加入到我们的应用中,为客户提供下一代应用软件。”

 

STM32WB09 无线微控制器、STM32WB1MMC无线模组和 B-WB1M-WPAN1模组评估板现已投产,可用于开始新的设计项目。

 

技术详情

关于STM32WB09无线微控制器:

  • STM32WB09 的存储器和外设经过特别设计,以满足无线传感器、联网可穿戴设备、远程控制等应用的需求。
  • 支持蓝牙5.3的高级功能,包括精确位置检测所需的方向和测距,可实现实时定位、室内定位、物品查找和资产跟踪等应用。
  • 这款新的系统芯片还改进了仓库库存管理系统、智能电表、一次性传感器等医疗设备和门禁的性能和经济性。
  • 基于好用的Arm® Cortex®-M0+ 单核架构,这个处理器核心负责执行应用任务,而意法半导体的先进射频芯片用于管理蓝牙无线连接。
  • 在提供大容量片上存储器的同时,意法半导体还优先考虑使目标应用差异化的功能,其中包括在蓝牙射频中支持功率控制选择,用户可调射频输出功率,调节步长1dBm,这可以使产品在市场上与众不同。该射频输出功率微调功能优化电池寿命和系统可靠性,并确保设备与附近其他无线设备同时存在。

 

STM32WB09 现已上市,适合大规模 OEM 应用,可用 QFN32 封装。

 

详情访问https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wb0-series.html。

 

关于STM32WB1MMC模组和B-WB1M-WPAN1评估板

  • 板载STM32WB15 MCU,微控制器片上闪存320KB,RAM 48KB
  • STM32WB1MMC多合一模组可以缓解供应链难题和交货时间问题,并有助于避免认证成本和时间。
  • 通过低功耗蓝牙5.4 认证和全球无线电设备型号核准,采用LGA 封装,为开发者提供一个功能完整的参考设计。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

  

  • 整个模组都是在ST内部组装,这种模式简化了供货过程和客户支持服务,意法半导体的10年产品寿命滚动计划确保模组长期供货。
  • 对于应用开发,B-WB1M-WPAN1可以加快蓝牙连接设计与其他系统组件的集成,并可用作参考设计,以减轻硬件工程的工作量。
  • 借助STM32Cube 生态系统,STM32CubeMX功耗计算器配合评估板可以简化功耗测试,STM32CubeMonRF软件工具配合评估板可以简化射频测试。

 

B-WB1M-WPAN1 现在可从 www.st.com 和代理商处咨询购买。
STM32WB1MMC 模组现已投产。

详情访问https://www.st.com/b-wb1m-wpan1 。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content