search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体微控制器STM32H5 探索套件加快安全、智能、互联设备开发

意法半导体微控制器STM32H5 探索套件加快安全、智能、互联设备开发

首款支持Secure Manager的开发套件,一个集成ST认证和维护的核心安全服务的系统芯片总包方案

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体发布了一款功能丰富的STM32H5微控制器(MCU)开发板。STM32H5微控制器是开发高性能数据处理和高级安全应用的理想选择,适合开发各种应用,例如,智能传感器、智能家电、工业控制器、网络设备、个人电子产品和医疗设备。

 

STM32H573I-DK探索套件让开发人员能够探索STM32H5集成的全部功能,例如,模拟外设、定时器、ST ART(自适应实时)加速器™、媒体接口和数学加速器,方便开发者评估工业可编程逻辑控制器(PLC)、电机驱动器,以及空调、冰箱和洗衣机等家电的智能控制器的新设计,其他潜在应用包括报警控制器、通信集线器和智能照明控制。

 

STM32H573I-DK探索套件是一款多功能的开发板,搭载一颗STM32H5微控制器、彩色触屏、数字接口麦克风,以及USB、以太网和Wi-Fi®等网络接口。板子上还有音频编解码器和闪存,以及用于连接扩展板和子板的排针。

 

为了简化开发过程,STM32CubeH5 MCU软件包整合了在STM32H5上开发应用所需的全部软件组件,包括代码示例和应用代码。该软件包全都被集成到STM32Cube生态系统中,包含辅助应用程序开发的附加软件。意法半导体还提供MCU配置和初始化工具STM32CubeMX。

 

STM32H5于2023年3月推出,采用运行频率250MHz的 Arm®Cortex®-M33嵌入式处理器内核,是意法半导体首款支持ST Secure Manager系统芯片安全解决方案的微控制器。这款MCU整合Arm TrustZone®安全技术与意法半导体的STM32Trust可信框架,为开发者提供可信的存储、加密、认证和更新功能。这款产品还嵌入了有侧信道保护功能的硬件加密加速器,专注市场认可的安全认证、PSA Certified Level 3和GlobalPlatform SESIP3。

 

意法半导体开发了STM32H573I-DK探索套件和解释如何使用安全服务的示例,并在STM32Cube开发生态系统中集成了所有必要的软件工具和技术支持。

 

这款探索套件以及H5 Nucleo开发板Nucleo-H563ZI现在可从意法半导体的电子商城和授权代理商处购买。几天后,还有一些STM32物联网云解决方案和这个套件一起上市。

 

产品详情访问:https://www.st.com/en/product/stm32h573i-dk.html

 

STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标,特别是,STM32在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content