search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体八路输出高边开关,在紧凑的封装内整合丰富的保护诊断功能

语言版本

意法半导体八路输出高边开关,在紧凑的封装内整合丰富的保护诊断功能

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:+86 10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

意法半导体的 IPS8160HQ 和 IPS8160HQ-1高边开关具有八路功率输入输出,采用尺寸紧凑的QFN48L封装,还附加很多安保诊断功能。

驱动大负载和自动售货机单向电机通常使用PLC控制模块,IPS8160HQ和IPS8160HQ-1这种独特的功能组合可以让PLC控制模块节省空间,提高工作可靠性。其他应用场景包括工厂自动化设备I/O外设、计算机数控(CNC)机器,以及单侧接地的电阻、电容和电感负载控制器。两个开关管的导通电阻 (RDS(on))均为160毫欧(在25ºC时的典型值),低导通电阻有助于最大限度地降低耗散功率。

每个通道都有自己的过载 (OVL)保护和结过热(OVT)保护功能,防止功率过载或结温过高烧毁电路,同时最大限度降低临时故障造成的机器停止运行。当结温和外壳温度过高时,过载通道自动关闭,然后重新启动,使结温和外壳温度始终处于最大安全值以下,同时未发生过载的通道保持正常运行。一旦接地断开,开关管将会立即关闭。其他保护功能还包括过压保护、欠压锁定 (UVLO)、短路保护、输出限流和过热故障提醒。

IPS8160HQ 的预设限流0.7A,IPS8160HQ-1为 1A。两款开关管的工作电压都是10.5V至36V,方便设备达到国际工业设备标准,包括IEC 61131-2 过程控制器技术标准和IEC 61000电磁兼容性 (EMC)、静电放电 (ESD) 抗扰度、电压快速瞬变(EFT/突发)抗扰度和浪涌抗扰度技术规范。

用户可以用*STM32 Nucleo开发板和X-NUCLEO-OUT9A1和X-NUCLEO-OUT19A1数字输出扩展板连接1A工业负载,快速评估IPS8160HQ和IPS8160HQ-1的驱动能力和诊断功能。

IPS8160HQ 和 IPS8160HQ-1现已投产,采用 8mm x 6mm x 0.9mm间距的QFN48L封装。

详情访问www.st.com/ips8160hq|

*STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司) 或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:+86 10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

更改语言