search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出功率量程更大的STM32 烧录调试器,赋能下一代超低功耗应用

语言版本

意法半导体推出功率量程更大的STM32 烧录调试器,赋能下一代超低功耗应用

article image

STLINK-V3PWR是意法半导体新推出的一款在线调试烧录器,能够准确地测量在任何一款STM32 微控制器 (MCU) 上运行的应用的功耗。

该产品的宽动态量程能够处理物联网和无线应用等功耗敏感的开发项目,可测量从纳安到 500mA 的电流值,测量准确度保持在±0.5%。此外,该产品用一条 USB 数据线就可以为目标系统提供最高2A的电流,开发人员无需再单独连接一个电源为电路板供电。

STM32CubeMonitor-Power图形工具直接支持STLINK-V3PWR,能够实时图显应用的功率需求量,分析设计变更对功耗的影响,以便提高能效。此外,Arm® Keil® 开发工具和 IAR 集成开发环境 (IDE) 也支持这个产品,使代码执行和测量能耗同步进行,以优化应用能量关系图。

Arm嵌入式技术高级总监 Reinhard Keil 表示:“超低功耗微控制器应用依靠能量收集或电池工作长达数年,微小的设计失误都可能造成意想不到的能耗问题。新推出的STLINK-V3PWR调试烧录器让开发者能够用 Keil MDK分析功耗。这款µVision调试器可以将程序事件与功耗相关联,提供分析结果,帮助开发人员识别潜在的设计错误,加倍延长电池续航时间。”

IAR公司首席技术官 Anders Holmberg 补充说:“IAR Embedded Workbench for Arm全面支持 STLINK-V3PWR调试烧录器,使开发人员能够更快、更轻松地访问准确、可重复且具有高分辨率的功率分析结果。它肯定有助于下一代超低功耗和超高效智能物联网设备实现更大的节能和能效,同时大大加快新产品的上市时间。”

STLINK-V3PWR进一步增强了意法半导体的注重能耗的嵌入式开发工具包的产品力。STM32 Power shield(X-NUCLEO-LPM01A),是一款动态电流测量范围100nA 至 50mA的可编程电源,通常用于分析在超低功耗 STM32 MCU 上运行的应用的功耗。此外,STM32L562E-DK探索套件中间板上的电表可测量 300nA 至 150mA 的动态电流。STM32CubeMonitor-Power 通过这三款工具中的任何一个获取功率测量值,实时呈现数据,更新采集到的电能参数。

作为微控制器的调试烧录器,STLINK-V3PWR 通过单线调试 (JTAG/SWD) 接口与应用板上的 STM32 MCU通信,还有一个虚拟 COM 端口接口和一个多路径桥接器,允许主控制器用 SPI/UART/I2C/CAN/GPIO接口与目标微控制器通信,方便固件更新以及现场功率测量测试。

新的 STLINK-V3PWR 可从 ST eSTore 购买。

详情访问www.st.com/stlink-v3pwr.

也可以阅读我们最近发布的博客STLINK-V3: New source measurement unit and 5 reasons to fall in love with the growing interface #STM32InnovationLive

STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司) 或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

语言版本

更改语言