search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能

语言版本

意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

意法半导体的 HVLED101反激式控制器适用于最高180W的LED 灯具,集成各种功能、控制专利技术和初级检测稳压支持,有助于提高照明性能,简化灯具电路设计。

HVLED101是意法半导体的 HVLED系列高功率因数控制器的新成员,集成的800V 启动电路可将 LED 点亮时间缩短至 250ms以内。在市电电压波动时,高压输入检测电路和最大功率控制 (MPC)引擎确保功率输出稳定,让设计人员可以选择更小、成本更低的外部无源元件来处理恶劣的市电条件。无隔离反馈的初级检测稳压进一步减少了物料成本,并提高了驱动电路的可靠性。

意法半导体的输入电流整形算法是一项获得专利的创新技术,可降低总谐波失真(THD),最大限度修正功率因数。此外,HVLED101 是首款采用意法半导体新开发的波谷锁定技术的高功率因数反激式变换控制器,可最大限度地减少可闻噪声,改善稳压性能,降低总谐波失真度。在准谐振操作稳定状态下,波谷锁定方法锁定跳过的波谷数量,直到输出功率或输入电压发生明显变化。即使在中低负载负载条件下,电流整形结合波谷锁定仍然可以改进功率因数和THD失真度。使用 HVLED101控制的反激式转换器,满载THD为5%,1/3负载为10%,符合世界上主要的生态设计规范。

此外,在纯准谐振操作模式下,设计人员可以用外部电阻设置过零检测后的延迟时间。通过确保栅极在波谷最低点导通,HVLED101 可以最大限度地减少能量损失和电磁辐射 (EMI)。总体而言,HVLED101让变换器的最高能效达到90% 以上,空载功率低于100mW。
控制器内置所有的必备的保护功能,包括过流保护、输入过压保护和掉电保护。智能自动重载定时器 (ART)允许所有保护机制无闩锁操作,确保照明灯具有优异的可靠性和卓越的用户体验。

为帮助开发者加快开发周期,缩短终端产品上市时间,意法半导体提供两款HVLED101功能演示板。EVLHV101PSR50W 是一款90-265VAC、60V/0.8A的初级检测稳压隔离反激式转换器,而EVLHV101SSR50W与EVLHV101PSR50W设计相同,不同的地方是次级检测稳压。
HVLED101采用窄形 SO-14N 封装,现已量产。

详情访问www.st.com/hvled
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,
帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

更改语言