search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布支持STM32 微控制器的 USB Type-C® Power Delivery 软件,简化可持续产品设计

语言版本

意法半导体发布支持STM32 微控制器的 USB Type-C® Power Delivery 软件,简化可持续产品设计

article image

意法半导体最新的 X-CUBE-TCPP软件包增强了公司的 USB Type-C® 端口保护芯片产品组合和STM32 接口IP(知识产权),简化USB Power Delivery产品研发。

USB Power Delivery技术规范支持从传统的 5V/0.5A一直到最新版本 3.1 规范中的 48V/5A(240 瓦)的工作模式。功率增容可以激发产品设计创新,有助于新的可持续发展法律出台,例如,最近欧盟批准USB Type-C 成为所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口,以减少电子垃圾。利用 USB Power Delivery 的新产品设计包括移动电源、智能扬声器、PC 外围设备、通信设备、医疗设备、POS 终端、工业显示器和电池供电的嵌入式应用。

意法半导体的X-CUBE-TCPP软件包可以简化在STM32Cube 生态系统中的开发工作,并为意法半导体产品组合中的三个 USB Type-C 端口保护 IC提供软件库。这三款芯片是受电端TCPP01-M12、供电端TCPP02-M18 和双重角色电源 (DRP)TCPP03-M20。

TCPP01-M12、TCPP02-M18和 TCPP03-M20可与意法半导体的STM32G0、STM32G4、STM32L5 和 STM32U5 微控制器 (MCU)的UCPD(USB Type-C和Power Delivery)接口IP配合使用,在标准功率范围内解决 USB 供电问题,最高功率可达 20V-5A(100 W)。把USB Type-C分成微控制器和端口保护芯片两部分可以用双片解决方案,以节省成本,降低开发复杂性,最大限度地减少 PCB 空间。STM32芯片还可用作主MCU。

Additionally, X-CUBE-TCPP assists development on STM32 MCUs that do not contain the Power Delivery PHY, to streamline compliance with the USB Type-C specification.
此外,X-CUBE-TCPP 还有助于在没有 Power Delivery PHY的 STM32 MCU 上开发应用,简化产品的USB Type-C规范合规设计。

用户使用X-CUBE-TCPP 软件库,配合X-NUCLEO-SNK1M1扩展板,选用NUCLEO-G071RB、NUCLEO-G474RE或NUCLEO-L412RB-P任何一款搭载STM32 MCU的STM32 Nucleo-64开发板执行代码,可以加快受电应用开发。

开发供电端应用,X-CUBE-TCPP软件库可与X-NUCLEO-SRC1M1扩展板和任何一款无 Power Delivery的STM32 Nucleo-64 USB Type-C供电端开发板配合使用,或者与有Power Delivery 的NUCLEO-G071RB 或 NUCLEO-G474RE USB Type-C供电开发板配合。

开发有 Power Delivery 的 DRP应用,软件库需要与X-NUCLEO-DRP1M1扩展板和NUCLEO-G071RB 或 NUCLEO-G474RE主板配合使用。

这三块板子已通过 USB Implementers Forum 认证,并具有一个代表符合 USB-C Power Delivery规范的测试ID编号(TID),这确保开发人员开发的产品与现场的其他认证产品互操作。这些板子的 TID测试编号分别是 X-NUCLEO-SNK1M1 (TID 5205), X-NUCLEO-SRC1M1 (TID 7884)和 X-NUCLEO-DRP1M1(TID 6408)。

X-CUBE-TCPP软件包可从 www.st.com 或 GitHub 免费下载。

STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国家有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

语言版本

更改语言