search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体嵌入式 AI 解决方案增加简化机器学习开发的高级功能

语言版本

意法半导体嵌入式 AI 解决方案增加简化机器学习开发的高级功能

article image

为了扩大开发工具的功能,加快嵌入式人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 开发项目,意法半导体发布了NanoEdge AI Studio 和 STM32Cube.AI.的升级版本。这两个开发工具有助于把人工智能和机器学习迁移到应用边缘设备。迁移到网络边缘后,人工智能和机器学习的优势非常突出,包括原生隐私保护、确定性实时响应、更高可靠性和更低功耗。

NanoEdge AI Studio 是一个自动化的机器学习开发工具,适合不需要开发神经网络的应用项目。该工具需要与STM32 微控制器 (MCU) 和内置意法半导体独有的嵌入式智能传感器处理单元 (ISPU) 的MEMS 传感器配合使用。STM32Cube.AI 是一个STM32人工智能模型优化器和编译器,适合需要使用神经网络的开发人员。这两个新版本的功能有助于以最少的投资快速研发高性能人工智能和机器学习解决方案。

NanoEdge AI Studio version 3.2 版现包含一个自动数据记录生成器,可以提高开发效率。输入包括意法半导体开发板和开发人员定义的传感器参数,例如,数据速率、范围、样本大小和轴数。利用这些输入数据,NanoEdge AI Studio 可以为开发板生成二进制文件,而无需开发人员编写任何代码。

考虑到数据集质量直接影响机器学习的性能,NanoEdge AI Studio 中的新数据操作功能允许用户在 NanoEdge AI Studio 中单击几下鼠标即可清理和优化传感器捕获的数据。软件还新增加了一个验证阶段,通过显示推理时间、内存使用情况和准确度、F1-Score等常见性能指标,帮助用户评估所开发的算法。软件还显示在所选库中涉及的预处理和机器学习模型的更多信息。

NanoEdge AI Studio的最新增强功能增加了更多的异常检测和回归算法预处理技术和机器学习模型,提高应用性能。此外,该工具还支持创建用多阶回归模型预测未来系统状态的智能库。

STM32Cube.AI 7.3 版是开发尖端人工智能和机器学习解决方案的必备工具,被完全集成到 STM32 生态系统,能够把提前训练好的神经网络转换成能够在业界人气颇高的STM32 Arm® Cortex® 内核32 位 MCU上运行的 C语言代码。在优化神经网络 (NN)方面, STM32Cube.AI 升级版增加了更大的灵活性。该工具可以根据性能要求或存储容量限制,调整现有神经网络,或者兼顾性能和代码量均衡优化神经网络,做到两者兼顾。更新版还增加了对 TensorFlow 2.10 模型的支持和对内核性能的新的改进。

了解有关意法半导体的人工智能和机器学习解决方案的更多信息,发现应用实例,请访问https://stm32ai.st.com/

STM32 是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV) 或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言