search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出有灵活诊断保护功能的车规高边开关控制器

语言版本

意法半导体推出有灵活诊断保护功能的车规高边开关控制器

article image

意法半导体VNF1048F车规高边开关控制器集成强化的系统保护诊断功能和意法半导体的I2-t硅熔断保护技术。

作为意法半导体新推出的集成I2-t保护功能的STi2Fuse系列的首款产品,VNF1048F兼容12V、24V和48V汽车电源系统(board nets),出色的灵活性让其特别适合设计最新的能效和可靠性更高的汽车区域电子/电气(E/E)架构,同时满足智能驾驶对电气化和功能性的更高要求。

VNF1048F功能丰富,自适应性很强,配备的串行外设接口(SPI)可以连接主微控制器,配置和监测系统保护诊断功能,其中包括欠压保护、过热保护、外部高边MOSFET热保护、去饱和关断和I2-t熔断设置。该产品内置高精度数字电流测量功能,还集成了模数转换器(ADC),用于监测对温度变化敏感的热敏电阻器电压、输出电压和漏源电压。

意法半导体的I2-t熔断是STi2Fuse产品家族的核心功能,可以执行反应快速、可重复设置、可靠的过流保护功能。采用硅熔断保险后不再需要用户可检修的保险盒以及相关布线和安装成本,有助于简化汽车线束布线,降低电缆重量。汽车自重轻量化有助于提高汽车性能,延长续航里程,减少二氧化碳排放。

VNF1048FTR现已投产,采用QFN 32L 5mm x 5mm 32引脚封装。询价和申购样片,请联系当地意法半导体销售办事处。

详情访问www.st.com/sti2fuse

语言版本

更改语言