search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出适合高启动电流应用的单通道负载开关

语言版本

意法半导体推出适合高启动电流应用的单通道负载开关

article image

意法半导体发布了IPS1025H 和IPS1025H-32单通道可编程高边开关。这两款开关内置欠压保护、过压保护、过载保护、过热保护功能,能够智能驱动高启动电流的容性负责、阻性负责或感性负载。

IPS1025H和IPS1025H-32的不同之处在于内部可编程限流大小。IPS1025H的限流值是2.5A,而 IPS1025H-32则限流5.7A。除了主限流之外,每个开关还有一个用户可编程的辅助限流功能,用于处理初始启动电流很大的容性负载。限流值和持续时间是用外部电阻和电容来设置具体数值。

这两款器件尺寸紧凑,支持8V 到 60V 宽压电源,输入引脚最大耐压 65V,能够在工业应用中进行可靠性工作。IPS1025H 的典型用途包括驱动 PLC 模块控制的负载,以及用于设计 I/O 外围设备和 CNC 机器等工厂自动化设备。IPS1025H-32的最大限流值更高,非常适合驱动自动售货机等设备的单向电机。

因为导通电阻Rds(on)很低(在TJ = 125 °C时,≤ 25 mΩ),这两款高集成度的MOSFET开关具有高能效和低热耗散功率,单脉冲雪崩能量在 2A 时大于 1J,提高了处理感性负载时的可靠性。片上集成的有源钳位电路具有快速退磁功能。

意法半导体新推出的可编程开关具有全面的保护诊断功能,可通过处理欠压、过压、过载、短路、接地或电源轨断开等事件来提高芯片的安全性和可靠性。该开关用单独的故障信号指示过载和结过热事件,还增加了一个外壳过热保护温度传感器。这些开关符合 IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 的 ESD、快速瞬变和浪涌抗扰度规范。

意法半导体还为开发者快速评估开关功能提供演示板和软件,其中包括可与 STM32 Nucleo 开发板配合使用的X-NUCLEO-OUT05A1 和X-NUCLEO-OUT06A1数字输出扩展板,以及与扩展 STM32 功能的X-CUBE-OUT5 软件包相关的驱动软件。意法半导体还提供图形用户界面软件 (STSW-IFAPGUI) 的源代码,帮助用户在桌面上实现完整的工业自动化环境。

IPS1025H 和 IPS1025H-32现已投产,采用 PowerSSO-24封装,详情访问 www.st.com/ips。

STM32 是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

 关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

 意法半导体中国区
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.co m

语言版本

更改语言