search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体STM32全系产品部署Microsoft® Azure RTOS开发包

语言版本

意法半导体STM32全系产品部署Microsoft® Azure RTOS开发包

STM32Cube工具和扩展包为从入门级到高性能的MCU提供专用Azure RTOS高质量中间件

article image

意法半导体在STM32Cube开发环境中扩大对Microsoft® Azure RTOS的支持范围,涵盖STM32产品家族中更多的高性能、主流、超低功耗和无线微控制器 (MCU)。

用户可以利用Azure RTOS的特质、STM32Cube的便利性,以及STM32系列优化微控制器特性的灵活性,在拥有700余款微控制器的STM32 Arm® Cortex®-M 产品组合中来优化微控制器的性能。在本次范围扩大之后,所有的STM32G0主流产品线,STM32L4、STM32L4+、STM32L5、STM32U5超低功耗产品线, STM32G4、STM32F4、STM32F7和STM32H7高性能产品线,以及STM32WL和STM32WB无线产品线都有了各自专用的Azure软件包。

STM32Cube软件包可以简化用户使用Azure RTOS独立软件包或嵌入式可配置的插件开发应用。STM32CubeIDE工具和STM32CubeMX初始化器完全支持Azure RTOS套件,可以直接配置Azure RTOS组件。意法半导体增加了可以加快开发速度的免费代码示例,以及多个可在 STM32 Nucleo开发板、探索套件和评估板上运行的演示项目。用户也可以在 STMicroelectronics Github上查看软件代码。

Azure RTOS开发套件包含开发嵌入式项目所需的各种类型的相互连贯的中间件,其中包括内存占用很小的ThreadX 实时操作系统,以及有LevelX 磨损均衡功能的NAND和NOR闪存FileX 容错 FAT文件系统。该套件还配备了 NetX Duo 工业级 TCP/IP协议栈,以及支持主机和设备的 USBX USB协议栈。

在STM32Cube开发环境内集成Azure RTOS软件包,可以简化高质量嵌入式项目的开发,便于开发出稳健、高能效、功能丰富、价格具有竞争力的产品。支持范围扩大到更广泛的 STM32 生态系统,有助于快速应对工程挑战。开发支持服务包括STM32 MCU WiKi和线上ST开发者社区Azure RTOS专题频道。

更多详情请访问www.st.com/stm32cube 和www.st.com/content/st_com/en/campaigns/x-cube-azrtos-azure-rtos-stm32.html

还可以阅读我们的博文https://blog.st.com/x-cube-azrtos

STM32 是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体

意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
 意法半导体中国区
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.co m

语言版本

更改语言