search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体双通道高边开关为容性负载驱动设计带来更多灵活性

语言版本

意法半导体双通道高边开关为容性负载驱动设计带来更多灵活性

article image

意法半导体最新的智能驱动高边开关IPS2050H和IPS2050H-32可设置两个限流值,适用于启动电流很大的容性负载。

这两款新双通道开关的输入电压范围为 8V 至 60V,输入引脚最大耐受电压为65V,确保该器件在工业应用中具有很高的设计灵活性和工作可靠性。内部集成的功率 MOSFET晶体管的导通电阻Rds(on)很小,因此能效很高,热耗散功率很低。此外,MOSFET单脉冲雪崩能量在2A时大于1J,这可以提高开关在驱动感性负载时的可靠性。开关还集成一个有源钳位电路,可以实现快速退磁。

IPS2050H的主限流最大值可设为2.5A,能够驱动PLC 模块控制的负载,还可以用于工厂自动化 I/O模块、计算机数控 (CNC) 机床和用于驱动通用型阻性、感性和容性负载。IPS2050H-32的最大限流更高,达到5.7A,可以驱动自动售货机等设备中的单向电机。电流激活阈值和限流值可用外部电阻设置。在容性负载智能驱动设计中,启动电流限流时长通过外部电容设置。

为增强电气安全性和开关可靠性,新器件提供全面的保护诊断功能,包括欠压锁定 (UVLO)、过压保护、过载保护、短路保护、接地断开保护和 Vcc 断开保护。每个通道都有独立的故障信号机制,用以指示过载和结温过高事件。新产品还额外提供一个外壳过热保护传感器。这两款新产品符合 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 的 ESD、快速瞬变和浪涌抗扰度规范。

意法半导体还提供演示板和软件,帮助用户快速评估开关连接工业负载时的驱动和诊断能力,其中,X-NUCLEO-OUT03A1 和 X-NUCLEO-OUT04A1数字输出扩展板可与 STM32* Nucleo 开发板配套使用,并配备相关的 X-CUBE-OUT3、STSW-OUT03F4 和 STSW-OUT03G4驱动软件。此外,STSW-IFAPGUI图形用户界面源代码可以帮助用户实现一个完整的工业自动化环境。

IPS2050H和IPS2050H-32现已上市,采用节省空间的紧凑的PowerSSO-24 封装。

详情访问www.st.com/ips。

* STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

 

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言