search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体更新TouchGFX软件,增加视频功能,丰富STM32用户体验

语言版本

意法半导体更新TouchGFX软件,增加视频功能,丰富STM32用户体验

意法半导体发布了最新版的STM32* 微控制器 (MCU)图形界面开发软件TouchGFX Version 4.18 ,新增了视频播放功能,改进了多名开发者协同开发工具,支持新的 X-NUCLEO 显示板。

通过可以播放 Motion-JPEG (MJPEG) 视频文件,TouchGFX 为家庭自动化产品、穿戴设备、医疗设备和工业传感器等小型设备带来了更多产品力,实现丰富的功能,例如,用户操作指南或有趣的启动和暂停屏幕,提升图形用户界面的视觉效果。开发人员可以使用自己的 MJPEG 文件或从软件提供的电影示例中选择。TouchGFX Designer中的新视频小程序有开始、停止、重复和转到帧等属性,可以简化原型设计,并可以拖放到应用程序中。

TouchGFX 4.18可以用软件或硬件进行视频解码。硬件解码可以用带有适合的解码外设的 STM32 MCU,例如,STM32F769 和 STM32H7B3。除STM32G0外,全系都有软件解码功能。视频缓冲采用不同的策略方法,包括直接渲染到帧缓冲区和双缓冲区技术,有助于优化内存要求和性能。

TouchGFX 4.18的其他新功能包括加强对协作开发的支持,使用 XML 存储文本数据和翻译。当有多个团队成员参与项目开发时,XML可以简化团队共享和整合不同的项目模块。最新的TouchGFX保留了上一版本中的强大而便利的功能,包括用于小RAM的部分帧缓冲区、防止图像断裂的超高效渲染,以及对低成本非内存映射 SPI闪存的支持。

为了方便GUI 开发项目轻松启动,TouchGFX 4.18附带一些示例,演示如何在热门的 STM32 Discovery 开发板上使用新的视频功能和必要的 TouchGFX 开发板设置 (TBS)。

意法半导体还更新并增加了显示板的种类,帮助开发人员加快用户界面项目开发。更新后的Nucleo 64开发板的显示板X-NUCLEO-GFX01M2 有 2.2 英寸 QVGA 串口显示器,现在支持NUCLEO-WB55RG开发板,方便在Bluetooth®蓝牙应用设备中加装显示器。新的与Nucleo 144开发板配套的 X-NUCLEO-GFX02Z1 显示板配备高速并行接口和QSPI 闪存,支持 NUCLEO-U575ZI-Q等开发板。两款显示板都在 TouchGFX 4.18的支持设备列表内。

TouchGFX 4.18现在可以从 st.com 免费下载使用。新的 X-NUCLEO-GFX02Z1 Nucleo 144 Display Shield 显示板也已上市,X-NUCLEO-GFX01M2 将于 12 月上市。

详情访问https://www.st.com/content/st_com/en/ecosystems/stm32-graphic-user-interface.html.

博客链接https://blog.st.com/touchgfx-418/.

 

* STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言