search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布8x8区测距飞行时间传感器,赋能应用创新

语言版本

意法半导体发布8x8区测距飞行时间传感器,赋能应用创新

意法半导体发布通用多区测距FlightSense™ 飞行时间传感器,为各种消费电子和工业产品带来精密的测距解决方案。

VL53L5CX 传感器可为多目标检测应用提供多达 64 个测距区,每区最长测量距离达 4 米,还提供对角线视场角63°的宽广矩形视场。新传感器适用于手势识别、复杂场景分析(机器人在房间内3D扫描成像)、提高库存管理效率的储罐液位监测、液位监控和提高收集效率的智能垃圾桶溢满监测。

在自助支付终端等公共设备和消费电子产品以及家用电器内,通过支持手势识别和人体存在自动检测,VL53L5CX可实现免接触安全唤醒系统,并帮助设备大幅节省电能。新传感器采用意法半导体经过市场检验的直方图处理技术,大幅降低盖板串扰的影响,可以轻松集成并隐藏在各种面板后面。新的运动指示创新功能还可让传感器检测目标是否移动过。

传感器阵列数量可以设置,在 16 区 (4×4) 模式下,传感器测距速度高达每秒 60 帧,实现快速测距模式。只需用软件简单配置一下即可达到 8×8 区高分辨率,VL53L5CX 还有助于校正视频投影仪梯形畸变,并为增强现实和虚拟现实 (AR/VR) 应用提供精确的微型的深度图解决方案。

VL53L5CX 集成低功耗微控制器,能够智能测距,节省电能,在6.4mm x 3.0mm x 1.5mm 模块内集成测距所需全部元件,包括VCSEL(垂直腔表面发射激光器)红外发射器和接收器,其中接收器内置 SPAD(单光子雪崩二极管)和基于直方图的 ToF 处理引擎。

在市面上有大量的支持VL53L5CX的开发工具链,开发者可通过好用的评估校准工具快速开发原型,还可以买到把VL53L5CX轻松集成到更大原型系统中的开发板。此外,P-NUCLEO-53L5A1 评估套件和 X-CUBE-TOF1 软件扩展包让开发者能够利用STM32生态系统开发飞行时间应用。

全部产品都已量产,接受线上订购。

意法半导体将于 2021 年 9 月 21 日举办飞行时间传感专题网络研讨会,介绍 VL53L5CX及其功能特性、产品创新机会和开发工具,包括设计资源和软件代码示例。欲了解产品详情和网络研讨会报名,请访问https://www.st.com/content/st_com/en/about/events/events.html/multizone-time-of-flight-ranging-sensor.html.

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

语言版本

更改语言