search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体的STM32U5通用MCU取得PSA 3级和SESIP3安全认证

语言版本

意法半导体的STM32U5通用MCU取得PSA 3级和SESIP3安全认证

意法半导体的STM32U585*通用安全微控制器通过PSA 3级和SESIP1 3安全认证,通过了逻辑、电路板和基本物理三项防御测试,证明该微控制器的网络保护达到相当高的水平。

因为增强了防篡改和软件保护功能,STM32U585还适用于控制PIN交易安全(PTS)设备,这种设备必须满足支付卡行业安全标准委员会(PCI SSC)的技术要求。作为一种安全通用MCU,STM32U585为开发者提供了一个简化销售和自助支付终端的设计生产的整体解决方案。

获得“PTS官方批准设备”标志的产品通常需要专门用于防御在线攻击和边带攻击的安全芯片,还要单独用一个MCU管理键盘、显示器和USB连接等功能。现在,STM32U585单片整合了这所有功能,从而简化了产品设计,并优化了从采购和库存管理到最终组装的生产物流。终端制造商还可以根据PCI PTS v6等适用标准更快、更轻松地测试认证产品。

STM32U585符合Arm® Trusted Base System Architecture (TBSA)可信基础系统架构的要求,采用Arm TrustZone® 体系架构,具有保护连接设备所需的各种典型安全功能,其中包括加密算法加速器、安全数据存储、安全固件安装、安全引导和安全固件更新。

附加的安全功能使新产品的网络保护功能领先于典型的通用MCU,其中包括在发生干扰攻击时清除机密数据的内部监控,这有助于满足PCI SSC的POS应用要求。其他的保护功能包括:增加边带攻击(SCA)分析,强化对称和非对称公钥加速器(AES, PKA)的加密功能;保护数据存储安全的唯一硬件密钥;以及内置主动篡改检测。

在确保注重成本和能耗的联网设备具备卓越的网络保护功能的同时,STM32U585还提供出色的内核性能和外设集成度。先进的Arm Cortex®-M33嵌入式内核配合丰富的外设,包括两个模数转换器(ADC)、两个数模转换器(DAC)通道、两个运算放大器、两个比较器和多个定时器通道,包括通用低功耗定时器和PWM电机控制定时器。意法半导体自主开发的先进的40nm制造工艺和专有功能可节省电能,提高处理性能。这些功能包括在主电路休眠时保持运行的节能智能外设,以及可将动态功耗降低到19µA/MHz以下的稳压器。

作为STM32产品组合中的通用安全MCU,STM32U585是意法半导体的STM32Trust 产品路线图中的重要一环。STM32Trust是意法半导体的安全框架,整合了专业知识、STM32 MCU和MPU、通用标准认证的STSAFE安全模块、开发工具、硬件和软件以及设计服务,可帮助开发人员保护产品设计,确保连接安全和系统完整性。

STM32U585现已量产,采用7mm x 7mm UFBGA169封装。询价和申请样片,请联系当地销售办事处。

更多关于STM32U5 MCU的资讯,请访问https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32u5-series.html.

*STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利和商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

1 SESIP:Security Evaluation Standard for IoT Platforms物联网平台安全评估标准

语言版本

更改语言