search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出支持STM32的计算机视觉快速开发工具 助力经济实惠的边缘AI应用开发

语言版本

意法半导体推出支持STM32的计算机视觉快速开发工具 助力经济实惠的边缘AI应用开发

意法半导体推出新的AI固件功能包和摄像头模块硬件套件,让嵌入式开发人员开发出可在基于STM32 *微控制器(MCU)的边缘设备上运行的经济实惠且功能强大的计算机视觉应用。

STM32Cube功能包FP-AI-VISION1包含几个完整的计算机视觉应用代码示例,这些例程在STM32H747上运行卷积神经网络(CNN),并且可以在STM32全系列产品上轻松移植。该固件提出了几个应用示例,开发人员可以用所选数据集重新训练神经网络,为解决各种用例问题提供更大的自由空间和灵活度。

新功能包括支持USB VC摄像头(网络摄像头模式),简化图像采集任务,还包括食品分类和用户存在检测代码示例,其中用户存在检测示例可创建方便的视觉“ 唤醒语”,将系统从省电模式唤醒。在STM32 Wiki中有一篇如何将使用Teachable Machine在线工具配合STM32Cube.AI和FP-AI-VISION1功能包创建图像分类应用的文章。

B-CAMS-OMV摄像头套件与FP-AI-VISION1固件配合使用效果最好,并提供培训部署神经网络模型所需的硬件。摄像头套件包含一个内置意法半导体MB1379 500万像素OV5640彩色摄像头模块的转接卡。转接卡兼容所有的配有ZIF接口的STM32 Discovery探索板和评估板,还可以与意法半导体的VG5661车规灰度全局快门摄像头配合使用。此外,Waveshare接口和OpenMV接口让用户可以连接各种第三方红外和可见光摄像头,以解决更广泛的计算机视觉应用问题。在STM32 Wiki上有一篇如何将STM32Cube.AI生成的代码集成到OpenMV生态系统的文章。

FP-AI-VISION1包含各种帧缓冲处理功能、摄像头驱动程序,以及图像捕获软件、预处理软件和神经网络推断软件,还有几种神经网络模型可供使用,包括基于浮点的模型和X-CUBE-AI生成的量化模型,X-CUBE-AI是意法半导体优化的人工神经网络C代码生成器,因为支持灵活的内存配置,可以让开发者为预期的应用微调神经模型。

* STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册和/或未注册商标,特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言