search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体的STM32CubeIDE开发环境新增FreeRTOS™线程感知调试功能

语言版本

意法半导体的STM32CubeIDE开发环境新增FreeRTOS™线程感知调试功能

意法半导体STM32CubeIDE开发环境新增对FreeRTOS™线程感知调试的支持,让用户能够更快、更轻松地完成项目开发任务。今天的嵌入式系统因集成了网络安全、无线连接、图形用户界面和多工作模式等各种复杂先进功能而变得日益复杂,支持高效RTOS开发有助于解决这个复杂问题。

通过最新的软件更新,意法半导体将2017年收购的Atollic公司的 AtollicTrueStudio®for STM32 软件的主要先进功能成功转入STM32CubeIDE开发环境。STM32CubeIDE进一步扩展了软件功能,并可以直接访问STM32CubeMX配置功能,简化项目设置。用户可以从完整的STM32产品组合中选择目标微控制器,配置GPIO端口、时钟树、外设和引脚分配,快速分析功耗,选择中间件软件栈,并为目标配置生成初始化代码。

除简化微控制器配置外,STM32CubeIDE C / C ++开发平台还能加快代码生成、代码编译和调试,适用于从简单的裸机到多线程OS的各类系统。用户可以查看CPU内核寄存器、存储器和外设寄存器,实时查看变量和串行线数据,并使用构建和堆栈分析器排除故障,掌握项目状态和存储器要求。

STM32Cube IDE是免费使用,基于Eclipse®/ CDT开发框架、GCC工具链和GNU调试器GDB,支持所有的主要的桌面系统。用户可以选用意法半导体的ST-LINK和SEGGER J-Link调试探针,Eclipse®IDE有大量的插件可以选用。

下载STM32CubeIDE软件,获得更多信息和支持服务,包括用户手册、指南和许可条款,请访问 www.st.com/STM32CubeIDE。

STM32是STMicroelectronics International NV (意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册的商标。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言