search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出新STM32 Nucleo Shield板卡并更新TouchGFX软件 简化超低功耗设备GUI设计

语言版本

意法半导体推出新STM32 Nucleo Shield板卡并更新TouchGFX软件 简化超低功耗设备GUI设计

意法半导体新推出的STM32 * Nucleo Shield显示板卡开创物联网产品人机界面之先河。新SPI Shield显示板卡X-NUCLEO- GFX01M1利用STM32G0微控制器(MCU)的经济性,支持引入低成本非内存映射SPI闪存IC支持等新功能的最新版TouchGFX软件(4.15.0版)。

如果采用STM32G0和TouchGFX开发项目,开发人员可用仅5美元的物料清单成本,给任何项目添加一个小图形界面屏幕,这样,定时器、控制器、家用电器等简单设备也能为用户带来类似智能手机的使用体验。

新的X-Nucleo-GFX01M1 Shield显示板卡支持新的X-cube-display软件包,该软件包提供了简单的“ hello world”界面例程。这款Shield板卡集成一块2.2英寸QVGA(320×240)SPI显示屏、64 Mbit SPI NOR闪存和一个控制手柄,可以与NUCLEO-G071RB等各种STM32 MCU开发板配套使用,STM32G071RB是一款主流的Arm®Cortex®-M0+ MCU,集成高达128KB闪存、36KB SRAM、各种通信接口、模拟外设、快速I/O端口、硬件安全ID和一个USB Type-C™Power Delivery控制器。

最新版TouchGFX软件基于TouchGFX引擎的部分帧缓存方法,可以将GUI 占用的RAM空间降低多达90%,并允许在只有16-20KB的MCU RAM内存中实现简单的用户界面。新版软件采用一种新的渲染算法增强GUI性能,通过一个优化的顺序先更新部分屏幕,然后再完成额外的帧更新,从而避免了分散注意力的撕裂视觉效果。另外一个新增功能是支持非内存映射SPI 闪存,使更复杂的GUI可以把图像、字体等占用大量内存空间的图形资源存放在低成本的外部存储器中。

为了简化用户界面原型设计,TouchGFX Designer还提供了为STM32G071 Nucleo开发板和显示开发套件优化的应用模板。必要时还可以把一个RTOS系统导入设置中,然后用TouchGFX Generator工具更换硬件。

所有软件组件现在都可以下载使用,包括X-cube-display软件包和TouchGFX 4.15.0,以及在G071RB开发板上运行的代码示例。X-NUCLEO- GFX01M1和STM32G0产品已批量生产,可通过正常的意法半导体代理渠道购买。

此外,还有一个新的图形小工具,可以简化使用线、柱状图、面积图、直方图或组合图显示顺序数据。这个小程序可以在任何一个STM32 MCU上运行顺畅运行。开发人员可以使用TouchGFX Designer自定义颜色、布局等参数。

对STM32H725的全面的即用支持也是TouchGFX 4.15.0的新特性,使开发人员可以在
意法半导体的Cortex-M7 MCU上运行微处理器级的图形。STM32H725是STM32系列最新的图形应用旗舰产品,搭载550MHz处理器内核,采用意法半导体的Chrom-ART Accelerator™图形加速技术,可以提供更快的图形处理性能;8针SPI接口用于高速连接外部闪存和RAM,以及XGA TFT-LCD显示控制器。TouchGFX Designer包含例程源代码,点击此处可以下载演示视频。

了解更多信息,免费下载软件,请访问http://www.st.com/x-cube-touchgfx。

或访问https://blog.st.com/x-nucleo-gfx01m1/阅读相关博文。

 

* STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言