search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布STM32状态监测功能包,通过Cartesiam工具简化机器学习过程

语言版本

意法半导体发布STM32状态监测功能包,通过Cartesiam工具简化机器学习过程

意法半导体发布一款免费的STM32软件功能包,让用户可以用微控制器探索套件快速创建、训练、部署工业状态监测智能边缘设备。

FP-AI-NANOEDG1软件包由意法半导体与机器学习专业开发科技公司、ST授权合作伙伴Cartesiam共同开发,包含捕获传感器数据,集成和运行Cartesiam的NanoEdge库所需的全部驱动程序、中间件、文档和代码示例。即使用户没有专业的AI技能,也能在Windows®10或Ubuntu PC机上,用Cartesiam NanoEdge™AI Studio工具快速创建并导出自定义机器学习库。功能包可简化在STM32开发板上的原型开发和确认测试过程,而且是免费使用,当客户在硬件上部署软件包时,需要按照Cartesiam的收费标准收取软件许可使用费。

这个与Cartesiam合作制定的简易方法是使用STM32L562E-DK等探索套件的板载工业级传感器,捕获被测设备在正常操作模式下和异常情况下的振动数据。在功能包中还含有传感器配置和数据捕获软件。NanoEdge AI Studio负责分析基准数据,并从超过5亿的可能组合中选择预编译的算法,为高效处理训练和推理任务创建、优化机器学习库。功能包软件提供可以轻松替换库的存根(stub)类,以便将库轻松嵌入到目标应用。部署后,由于功能包允许模式在学习和监视之间切换,在设备安装初期以及生命周期任何阶段,设备可以本机学习正常工作状态的数据模式。

开发人员可以在探索套件上获取数据,生成、训练和监视解决方案,利用STM32 生态系统的免费开发工具和软件以及技术支持,快速创建经济划算的概念验证模型,并将应用代码轻松移植到其它STM32微控制器。与依赖于云端AI的解决方案不同,智能边缘解决方案可以在本机上处理机器数据,让设备所有者可以更好地控制潜在的敏感信息。

FP-AI-NANOEDG1功能包现在可以从 www.st.com免费下载使用。

STM32L562E-DK 探索套件包含STM32L562QEI6QU超低功耗微控制器、iNEMO™3D加速度计和3D陀螺仪,以及两个MEMS麦克风、240×240彩色TFT-LCD液晶模组和板载STLINK-V3E调试器/烧写器。探索现套件现可从www.st.com或代理商处购买。

详情访问https://www.st.com/en/embedded-software/fp-ai-nanoedg1.html。

 

STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言