search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体为STM32Cube®生态系统增添新功能,提高软件开发效率

语言版本

意法半导体为STM32Cube®生态系统增添新功能,提高软件开发效率

意法半导体STM32Cube®软件开发生态系统发布软件更新,让用户更轻松地筛选软件示例,搜集和使用开发工具,自定义、使用和分享STM32Cube扩展软件包。

这些更新给MCU配置和项目设置工具(STM32CubeMX version 6.0)和STM32CubeIDE v1.4 multi-OS C/C++ 开发平台带来新的强化功能。现在,这两个工具都可以直接访问最新的STM32Cube MCU软件包和扩展包,其中包含运行STM32® 微控制器和外设,以及传感器或通信接口等外部组件所需的软件。而且,用户现在可以直接从大量软件示例中任选一个开始项目开发,同时通过两个工具轻松查看软件示例。

STM32Cube MCU包是特定微控制器和产品系列专用软件包,方便开发者使用微控制器功能和外设,软件包括外设驱动、中间件、例程和板级支持包(BSP)。 STM32Cube扩展包是意法半导体或第三方开发的软件,让开发者可以在软件包中灵活地增加板级支持包或中间件等新功能,同时保护STM32Cube生态系统的完整性。

此次更新在STM32CubeMX 6.0中新增一个功能强大的叫做STM32PackCreator的实用工具,用户可以用它创建和分享自己开发的STM32Cube扩展包。STM32PackCreator全程引导用户开发扩展软件包,并帮助用户确保新开发的扩展包全都能在STM32CubeMX和STM32CubeIDE工具中打开和配置。

现在,STM32CubeMX 6.0版还可以帮助用户找到STM32Cube生态系统中所有可用的开发工具,以及意法半导体的其它设计工具,例如,图形界面的STM32微控制器和MEMS传感器算法设计工具AlgoBuilder,电机控制开发工具ST-MC-SUITE 。此外,用户还可以从STM32CubeMX 6.0中启动STM32PackCreator和eDesignSuite两个软件,方便设计相关的系统功能,包括信号调理电路、功率变换和射频电路。

STM32CubeMX 6.0版中提供了一系列短视频教程,可帮助用户充分利用该工具,更详细地了解新功能。

STM32Cube生态系统的所有内容,包括工具和嵌入式软件,都可免费下载使用。若想了解更多信息,下载最新版本,请访问www.st.com/stm32cube。

 

STM32和STM32Cube是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别地,STM32和STM32Cube在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言