search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体STM32WB无线微控制器现可支持Zigbee 3.0

语言版本

意法半导体STM32WB无线微控制器现可支持Zigbee 3.0

Zigbee认证平台

意法半导体STM32WB55无线微控制器现可支持基于Zigbee PRO协议栈的Zigbee® 3.0,开发者能够利用互操作性好、节能省电的Zigbee网络技术,开发家庭自动化、智能照明、智能楼宇和其他更广泛的物联网连接项目。

Zigbee 3.0整合了Zigbee规范中的消费电子和工业应用组网功能,此举促使消费电子和互联网市场上的主要厂商在新智能家居产品上部署Zigbee组网技术。意法半导体是Zigbee技术的长期支持者,是Zigbee联盟理事会成员,Zigbee联盟中国成员组(ZMGC)成员 ,Zigbee联盟智能家居物联网(CHIP)工作组成员。

意法半导体为STM32WB55开发的Zigbee 3.0软件包含广受好评的Exegin Zigbee PRO协议栈。该协议栈可免费使用,意法半导体软件完全支持该协议栈。该协议栈被采用在获得Zigbee Golden Units证书的Exegin产品中,并被指定为测试实验室参考协议栈。为了进一步简化开发工作,意法半导体软件支持46个Zigbee 3.0簇(Cluster),方便用户快速设置设备功能。另外21个簇支持旧版产品。

Exegin公司总裁Leslie Mulder表示:“这是Zigbee联盟的一个里程碑,随着ST的Zigbee 3.0产品的推出,Zigbee技术成熟度即将达到一个新的水平,这将有助于巩固Zigbee和ST在物联网领域的领导地位。”

STM32WB55微控制器还支持Thread和Bluetooth 5.0,并具有无线更新(OTA)功能。STM32WB55当前共有10款产品,有多种封装可选,闪存容量256KB-1MB。其它版本计划在下个季度推出,将为开发人员提供更大的选择灵活性,以兼顾应用的性能和成本目标。这些产品基于有带浮点单元、DSP指令集以及可增强应用安全性的存储器保护单元(MPU)的Arm®Cortex®-M4内核。Arm®Cortex®-M0+协处理器专用于处理片上集成的IEEE 805.15.4射频和MCU的网络保护功能,确保实时底层软件平稳运行,而不会影响应用程序的运行性能。RF射频收发器的链路预算为106dB,确保远距离通信连接稳定可靠。

意法半导体的超低功耗微控制器专利技术,以及片上集成的包括射频巴伦电路在内的丰富功能,确保STM32WB55器件能够帮助设计人员满足各种IoT和可穿戴设备对功耗和尺寸的严格要求。STM32WB55有丰富的模拟和系统外设,以及网络保护和ID密码功能,包括安全固件安装(SFI)、客户密钥存储、硬件公钥授权(PKA)和加密加速器。电容式触摸和LCD控制器还能简化用户界面集成工作。

ST的Zigbee 3.0软件现已包含在STM32CubeWB MCU软件包中,该软件包提供嵌入式软件,包括STM32WB微控制器底层(LL) API和硬件抽象层(HAL)驱动程序,以及Bluetooth®5.0、Mesh V1.0 和Thread®软件库、FreeRTOS™内核、FatFS文件系统,以及STMTouch™容式感应软件库。通过提供STM32CubeMonitor-RF射频测试工具和STM32CubeMX微控制器配置和代码生成工具,STM32Cube生态系统确保开发工作更加轻松自如。

详情访问www.st.com/stm32wb。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言