search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布STM32CubeMonitor变量监视及可视化工具,可灵活支持多个操作系统

语言版本

意法半导体发布STM32CubeMonitor变量监视及可视化工具,可灵活支持多个操作系统

意法半导体新推出的STM32CubeMonitor软件工具能够实时显示STM32应用程序运行时的变量,同时让开发人员能够在所选的操作系统环境(Windows®、Linux或MacOS®)中自定义图形可视化设置。

 STM32CubeMonitor拥有丰富而强大的测试诊断功能,方便开发者获取有价值的诊断方案。在软件的图形流编辑器中,用户只要用鼠标拖放项目和功能,即可创建自定义的仪表板,快速添加仪表、柱状图、点线图等小工具也无需编程。借助Node-RED开放社区,STM32CubeMonitor可为客户提供丰富的扩展功能,灵活处理各种类型的应用问题。

 软件支持多制式显示器,可以在PC、平板电脑或移动设备等各种主机上显示应用程序行为。

 STM32CubeMonitor还支持远程数据采集,用户可以通过网络远程监视应用程序,同时测试多个设备。

 此外,变量实时监视及非介入式实时编写功能有助于调试无法中途停止运行的应用程序,例如,电机控制应用。

 用户可以根据需求,在两种功能模式中选择最适合的工作方式。用户可以选择设计模式为特定应用创建编辑新的监视用户界面,而操作员模式则可以轻松部署预先构建的用户界面,实现生动的数据演示和现场测试。此外,STM32CubeMonitor用户将能够在ST社区共享自定义流。

 作为替代STM-STUDIO-STM32工具的STM32CubeMonitor现已开放下载, 所有STM32系统用户都可以从www.st.com/stm32cubemonitor免费下载软件。

 STM32 MCU的新Wiki知识库提供所有技术文档,可点击此处浏览。

STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体

祝宁 Fiona Zhu

电话:10 5797 9343

Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言