search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 2026 STM32峰会:意法半导体发布统一MCU平台,满足工业、汽车及物理AI应用的技术融合需求

2026 STM32峰会:意法半导体发布统一MCU平台,满足工业、汽车及物理AI应用的技术融合需求

  • 统一的STM32平台支持客户在工业、汽车和机器人应用中复用架构、IP、软件及工具
  • 全新STM32A系列将STM32平台拓展至高功能安全要求的系统和汽车系统,支持软件定义系统和物理AI
article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,STM32产品组合迎来重大战略升级:打造覆盖工业、汽车和机器人应用的统一STM32微控制器平台。

 

作为这一战略的重要举措,全新STM32A系列将平台拓展至汽车和安全关键型系统。依托STM32逾20年的发展积累,这一跨领域平台将增强不同应用领域之间的技术延续性与复用能力,涵盖新兴的物理AI系统,帮助开发者加快先进嵌入式系统的上市进程,同时满足各市场在功能安全、信息安全、资质认证和产品长期供货方面的特定要求。

 

意法半导体微控制器、数字IC与射频产品部总裁Remi El-Ouazzane表示:“嵌入式创新不应要求开发者在每次开发新产品时都从头开始。通过统一的STM32平台,我们正在打造一个值得信赖、可跨市场和跨代际使用的基础平台。业界需要减少碎片化,更加注重推动MCU技术围绕共同基础实现融合,同时最大限度地复用软件。这正是我们致力于将STM32打造为跨行业标杆MCU平台的方式。”

 

以统一平台满足日益融合的技术需求

随着智能向边缘端延伸,工业和汽车系统在实时控制、安全运行、功能安全、连接及AI处理方面的需求日益趋同。统一的STM32平台为开发团队提供一致的架构和软件基础,使其能够复用经过验证的技术资源,同时根据各类应用在性能、资质认证及生命周期方面的要求,选择适合的产品。

 

– 产品组合的技术延续性:Arm® Cortex®-M内核与共通的架构设计原则,让开发者能够沿用熟悉的开发方式,在不同STM32 MCU系列之间迁移,更轻松地将经过验证的软件和IP应用于新设计。

– 统一的开发生态系统: MCU软件生态系统STM32Cube与广泛的Arm生态系统共同提供一致的开发环境,并以软件资源、技术支持及意法半导体开发者社区为支撑,帮助客户沿用既有的开发流程。

– 共用的工艺技术:意法半导体的40nm Flash工艺和集成嵌入式相变存储器的18nm FD-SOI工艺,辅以台积电的嵌入式非易失性存储器(eNVM)技术,为未来STM32产品提供可扩展的制造基础。

 

Arm作为意法半导体长期合作伙伴,与我们怀揣一致的打造统一微控制器平台的愿景。Arm Cortex-M架构已应用于超过1,000亿台设备。作为主要合作伙伴,意法半导体正参与推动Arm Cortex-M产品组合的未来发展,并为物理AI构建所需的高性能MCU基础。这一合作正帮助开发者在汽车、机器人和工业自动化系统等不同应用中复用更多代码。

 

Arm物理AI执行副总裁Drew Henry表示: “计算领域的下一个重要方向,是让在物理世界中承担移动、制造和作业任务的机器具备智能。依托二十多年的合作积累,Arm与意法半导体正携手推动Cortex-M的发展,满足边缘端感知和控制物理世界的智能化需求,助力释放下一代物理AI系统的潜能。”

 

STM32A将平台拓展至高功能安全与汽车应用市场

 

全新STM32A系列将STM32平台拓展至高功能安全的系统和汽车系统,帮助客户在复用软件的同时,满足各类应用的资质认证和性能要求。首批三款STM32A微控制器现已向客户提供样片,计划于2027年扩大供应范围:

 

  • STM32A4面向入门级汽车本地控制节点和安全系统
  • STM32A5面向工业自动化、机器人及能源系统中的中端安全关键型应用,以及汽车应用
  • STM32A9面向安全关键型多域控制应用,满足此类应用对实时控制、低延迟、以太网和确定性通信的关键要求。

 

登陆网站,查看统一微控制器平台的优势并了解我们的客户与合作伙伴的反馈:https://www.st.com.cn/content/st_com/zh/campaigns/unified-stm32-mcu-platform-z11.html

 

关于意法半导体

意法半导体拥有49,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

下载

related-content

更改语言 下载 related-content