search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出全新STM32工具,提升AI智能体编程准确性

意法半导体推出全新STM32工具,提升AI智能体编程准确性

全新STM32Cube for Agentic AI为AI驱动的开发流程提供上下文信息、开发指南和 可靠的权威信息源,助力提高代码准确性

article image

意法半导体推出全新工具STM32Cube for Agentic AI,助力嵌入式软件开发者在基于STM32微控制器(MCU)的项目中应用AI智能体。这些工具从设计之初就旨在支持集成AI智能体的开发流程。

 

意法半导体集团副总裁兼通用及汽车微控制器事业部总经理Patrick Aidoune表示:“AI智能体正在重塑嵌入式软件开发,重新定义商业预期,并推动开发者的角色向统筹、指导和监督转变。STM32Cube for Agentic AI旨在支持开发者与AI智能体组成的 ‘团队’:一方面,为智能体提供完成任务所需的准确STM32信息;另一方面,为开发者提供表达开发意图和检查输出结果的工具。我们的测试证实,借助这些工具,STM32开发者能够显著提升代码准确性。”

 

OpenAI合作伙伴关系董事总经理Benjamin Schwartz表示: “我们的解决方案将OpenAI模型的智能能力与STM32Cube的准确数据及技能相结合,帮助嵌入式开发者提高工作效率,实现更好的优化效果。”

 

Somfy首席架构师Serge Robin表示: “STM32Cube for Agentic AI让我们更有信心在开发中采用AI智能体。它提供经过验证的配置、参考示例和代码审查功能,支持灵活部署,也让开发者能够在熟悉的开发流程中重新掌握控制权。”

 

STM32Cube for Agentic AI框架可提升AI辅助开发多个环节的效率。它直接提供来自芯片原厂的高质量STM32专属信息,帮助AI智能体确保准确性、规避AI幻觉等风险,并尽可能降低词元(token)使用成本。该框架还可帮助AI智能体选择合适的STM32生态系统资源,例如判断应使用现成的代码示例,还是调用代码生成工具。

 

用户可选择最适合自身开发流程的上下文配置,既可使用STM32CubeIDE,也可选用其他集成开发环境。无论用户来自原始设备制造商(OEM)还是面向大众市场的企业,都可在验证、调试和优化方面获得所需的额外支持。

 

借助STM32Cube for Agentic AI,AI智能体能够无缝使用意法半导体提供的经过优化和验证的参考代码示例,并调用结果确定的代码生成工具STM32CubeMX。这可提高代码的准确性和确定性,同时让开发者能够在需要时重新接管代码开发与调试,继续在熟悉的项目和编程环境中工作。

 

代码生成后,全新的STM32Cube for Agentic AI框架可对代码进行初步审查,核验应用编程接口(API)调用是否正确、检查代码与MCU硬件的交互是否正常,并提供问题的规避建议或替代方案。用户还可使用近期推出的STM32Sidekick工具。该工具可作为一线支持,解答基础技术支持问题,并提供相关资料和内容的链接。

 

为验证实际效果,意法半导体研究人员让AI智能体为STM32 MCU开发代码。其中,一组可参考STM32Cube for Agentic AI提供的STM32上下文信息和开发指南,另一组则不借助这些支持。结果显示,获得支持的AI智能体成功生成了可正常运行的代码,而另一组未能成功;同时,前者的词元(Token)消耗仅为后者的十五分之一。

 

STM32Cube for Agentic AI目前处于Beta测试阶段,正筹备于近期公开发布。

 

备注:STM32是STMicroelectronics International NV或其关联公司在欧盟和/或其他地区的注册和/或未注册商标。其中,STM32已在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体

意法半导体拥有49,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

related-content

更改语言 related-content