search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布基于 ST 可持续技术框架的先进情境感知传感器

意法半导体发布基于 ST 可持续技术框架的先进情境感知传感器

  • 六轴运动传感器,满足严苛可持续物料规范
  • 先进场景感知能力,适用于智能设备和无人机
article image

意法半导体最新推出的微型运动传感器具备更高精度,可实现准确的事件重建,同时满足最严格的可持续材料标准。

 

新款六轴传感器,即惯性测量单元(IMU),将应用于健身追踪器、智能标签等消费电子设备,以及工业资产监测、机器人等专业领域,还可用于摄影和农业测绘等无人机应用。同时,它们也属于 ST 可持续技术计划的一部分。

 

在传感器具备事件还原能力后,智能设备就有能力区分不同类型事件,强化事故告警、工具使用监测、机器人示教、运动成效分析、脑震荡检测等功能。意法半导体新推出两款惯性测量单元就具备这种事件还原能力,消费级惯性测量单元 LSM6DSK320X和工业级惯性测量单元ISM6HGK256X都采用先进的超对称陀螺仪架构,以提升传感器的测量精度,搭配宽动态范围的高精度加速度计。此外,这些功能还能提升无人机飞行稳控、结构状态监测、游戏手柄控制等应用性能。

 

意法半导体 MEMS 子产品部执行副总裁Simone Ferri表示:“我们这款新六轴运动传感器兼备紧凑的封装尺寸和优异的信号强度与抗干扰能力,将为智能应用带来强大的新功能。此外,新产品满足当前主流可持续材料规范,例如,不含双酚 A、无铅等要求。随着环保法规持续收紧,覆盖更多材料类别,这一特性能够帮助智能技术创新企业应对环境和法规要求。”

 

“ST 新推出的 LSM6DSK320X 传感器具备前所未有的抗振性能,我们在正在推进的参考平台开发中必须立即将其集成并充分利用这一优势。” Betaflight 负责人 Jay Blackman 表示。

 

此外,Tianhe首席技术官Zebo Zhou博士表也发表了观点,“LSM6DSK320X IMU 是智能与情境感知消费电子技术的新一代性能标杆,涵盖无人机等应用。“无人机飞控对 IMU 提出的要求极为严苛:传感器必须在激烈机动中不发生饱和,在强烈振动下仍保持低噪声,同时还要具备小型化和低功耗特性。在我们评估过的所有器件中,ST 的 LSM6DSK320X 是最理想的选择。”

 

更多技术信息:

 

该超对称架构包含两组反相工作的镜像机电结构,可以抵消外界振动和撞击噪声干扰。这种结构搭配全差分信号链路,进一步大幅提高了检测信号的强度和抗干扰能力。

 

紧凑的内部结构让每颗惯性测量单元IMU都可在一个封装内集成 一个陀螺仪和两个独立的加速度计。双加速度计设计让IMU能够同时测量 ±16g 的小量程扰动和±320g的高g撞击事件,宽动态范围确保IMU不会漏测任何事件,而单加速度计 IMU 在小量程和大量程模式切换期间无法执行测量任务。

 

LSM6DSK320X消费级IMU和ISM6HGK256X工业级IMU均搭载意法半导体的机器学习内核 (MLC),将 AI 算力直接嵌入传感器内部,以降低应用功耗,节省系统资源。

 

除底层基础库外,开发者还可利用意法半导体的扩展库,包括 Motion XLF、传感器融合和环境感知软件,进一步优化功耗性能,提高设计灵活性,适配各类应用场景。

 

新款IMU支持ST MEMS Studio 开发环境。LSM6DSK320X的转接板STEVAL-MKI257A和 ISM6HGK256X的转接板STEVAL-MKI258KA将于 2026 年 11 月前在意法半导体官网线上商城eSTore和授权代理商分别上架开售。

 

LSM6DSK320X消费级IMU的工作温度范围是-40℃ ~ +85℃;ISM6HGK256X工业级IMU的工作温度范围是- 40℃ ~ +105℃。工业级产品纳入了意法半导体10 年产品长效供货计划,保障器件长期供应。两款 IMU 均采用 2.5 mm × 3 mm × 0.83 mm 封装。

 

关于意法半导体

意法半导体拥有49,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

下载

related-content

更改语言 下载 related-content