search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクスのSiCベースのデジタル電源ソリューション、Compuware社の高効率・高信頼性サーバ電源に採用

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクスのSiCベースのデジタル電源ソリューション、Compuware社の高効率・高信頼性サーバ電源に採用

STの第3世代 SiCパワーMOSFET、STGAPガルバニック絶縁型ゲート・ドライバ、およびSTM32マイコンを搭載したトーテムポールPFC(力率改善回路)が、ターンキー・ソリューションとしてデータ・センターおよび基地局向けのハイエンド・サーバ電源設計ニーズに対応

article image

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、STの業界をリードするSiC(炭化ケイ素)パワーMOSFET、ガルバニック絶縁型ゲート・ドライバ、およびマイクロコントローラ(マイコン)技術を使用したサーバ電源のリファレンス設計について、高効率電源の大手サプライヤであるCompuware Technology Inc.(以下Compuware)と協力することを発表しました。このリファレンス設計は、サーバやデータ・センター、基地局向けのデジタル電力変換アプリケーションにおいて、きわめて高性能の電源設計を実現します。

 

AIや5G、IoTの普及によるデジタル・サービスの需要増加に伴い、データ・センターの持続可能性を確保するため、消費電力の抑制が重要な要素となっています。STのリファレンス設計「STDES-3KWTLCP」は、3kW以上のCRPS(共通冗長化電源)サーバ電源に最適です。技術的な進歩により、高効率、高速スイッチング、低電力損失、および優れた熱管理機能を実現しています。また、トータル・システム・ソリューションであるため、開発期間の短縮に貢献します。

 

Compuware社は電源装置の世界的リーダーとして、80 PLUS Titanium認証取得数の世界記録を有し、きわめて高い電力効率を実現しています。同社が提供する卓越した設計の電源ソリューションは、HPC(ハイ・パフォーマンス・コンピューティング)、AI、ディープ・ラーニング、クラウド、および先進アプリケーションに最適です。高い電力密度により、信頼性と効率を損なうことなくスペースを最適化できるため、要求の厳しいコンピューティング環境において新たな性能基準を確立します。

 

Compuware社のバイス・プレジデントであるRobin Cheng氏は、次のようにコメントしています。「STの最新SiCパワーMOSFET、ガルバニック絶縁技術、およびマイコン技術に、Compuwareが有する電源に関する最先端の専門性を組み合わせることで、当社の設計における創造性をさらに引き出し、高密度・高効率ソリューションを開発することができます。89W/in.3の電力密度と小型・高出力を実現したこのリファレンス設計は、大電力を要する高性能コンピュータ機器に最適です。」

 

STのパワー & エネルギー・コンピテンス・センターを統括するEric Chouは、次のようにコメントしています。「産業機器市場にフォーカスしているSTのパワー & エネルギー・コンピテンス・センターでは、STの最先端技術を搭載した低 / 中 / 高電力ソリューションを提供しています。リファレンス設計であるSTDES-3KWTLCPは、STの高効率・高信頼性の電源ソリューションを使用しているため、顧客のエネルギー効率の向上と、開発期間の短縮に貢献します。」

 

技術情報
STDES-3KWTLCPは、3kWのAC-DCコンバータで、3kWの通信用整流電源向けに設計されています。これは、すべての動作負荷範囲およびユニバーサル規格の主要入力電圧範囲にわたって高い効率を必要とします。

 

このリファレンス設計を参照することで、既存電源を上回る1立方インチあたり最大40Wの小型電源ソリューションを開発することができます。また、96.3%という高いピーク効率、負荷最大時に5%未満という低い全高調波歪、および少ない部品数を実現します。

 

全体的なシステムは、2つのパワー段で構成されており、1段目はSTM32G474RBT6マイコンにより制御されるブリッジレス・トーテムポールPFCです。2段目は絶縁レギュレーション段で、フルブリッジLLCネットワーク、ゼロ電圧スイッチング(ZVS)PWM、および同期整流回路で構成されており、STM32G474RBT6マイコンによって制御されます。

 

STDES-3KWTLCPは完全に組立て済みのキットで、SiCパワーMOSFET、高電圧MDmesh MOSFET、STripFET MOSFET、STGAPガルバニック絶縁型ゲート・ドライバ、VIPerコンバータといったSTの最新のパワー・キット製品を使用して革新的なトポロジを設計するのに貢献します。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

 

Compuware Technology Inc.について
Compuware Technology Inc.は、ハイエンドのグリーン・エネルギー電源を供給するリーディング・メーカーで、80 PLUS Titanium認証を取得した製品を世界で最も多く提供しています。20年近くにわたって高効率電源の開発に取り組んでおり、最大96%の効率を実現しています。同社のミッションは、エネルギーを節約して環境を保護することです。Compuwareは世界中に顧客を有しており、同社の製品はHPCやネットワーキング機器、IPC、データ・センター、通信機器、ハイエンド・サーバなどに使用されています。詳細については、ウェブサイト(http://www.compuware-us.com/)をご覧ください。

 

このプレス・リリースに記載されたブランド要素(ロゴ、会社名、関連ブランド情報)は、Compuware Technology Inc.が独占的に所有しており、関連する法的責任および請求の責任は本リリースの作成者にあります。

 

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、50,000名以上の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、2027年までのカーボン・ニュートラル(スコープ1、2、および3の一部)の実現を目標にしています。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。

言語バージョン

Change language