ZF、STマイクロエレクトロニクスとSiC製品に関する複数年供給契約を締結
- ZFは300億ユーロを超えるEモビリティの受注を確実に履行するため、SiC技術のリーディング・サプライヤを獲得
- STのSiC製品を2025年に量産開始予定のインバータプラットフォームに統合
- STは、複雑なシステムの経験でZFの要求を満たし、極めて高品質かつ必要量のSiC製品を供給可能なサプライヤ
![article image](https://newsroom.st.com/wp-content/uploads/2023/04/ZF-signs-ST19219-c3173-big.jpg)
最新情報はここから
メールで最新情報を受け取るには、プレスリリース配信にご登録ください。
テクノロジー企業の ZF は、多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのST マイクロエレクトロニクス (NYSE: STM) (以下「ST」)のSiC(炭化ケイ素)製品を2025年より購入します。複数年契約の下、STは、2025年に量産を開始するZFの新しいモジュラー インバータ アーキテクチャに組み込まれる数千万個規模のSiC製品を供給します。ZFは、ヨーロッパならびにアジアで垂直統合化されたSTのSiC製造プロセスを活用し、Eモビリティの受注を確保します。
「この戦略的に重要なステップにより、顧客への安定供給ができるようサプライチェーンを強化しています。2030年までのEモビリティの受注額は、現在300億ユーロを超えています。この規模に対応するには、信頼できるSiC製品のサプライヤが複数必要です。」とEモビリティとマテリアルマネジメントを担当するZF取締役会のメンバーであるシュテファン・フォン・シュックマンは述べています。「STは、当社の要件使用を満たす複雑なシステムに関する経験が豊富で、なにより極めて高品質かつ必要量のデバイスを製造できるサプライヤです。」
この契約により、ZFは、2月に発表した既存のSiCに関するパートナーシップ契約に加えて、世界クラスのサプライヤを獲得しました。
「STは、垂直統合型企業として、電動化と脱炭素化の目標を追求する中で、自動車ならびに産業分野における世界およびヨーロッパの顧客を支えるために製造能力を拡大し、SiCサプライチェーンを構築するために多額の投資を行っています。」と、STマイクロエレクトロニクス、オートモーティブ&ディスクリートグループ 社長であるマルコ・モンティは述べています。「電気自動車の成功の鍵は、拡張性とモジュール性、効率、ピーク電力の向上、低価格化にあります。STのSiC技術は、これらの利点を提供します。電動化を牽引する車載機器メーカーであるZFのインバータ性能の差別化および最適化を支援できることを誇りに思います。」
STは、イタリアおよびシンガポールの前工程工場においてSiC製品を製造し、モロッコおよび中国の後工程工場において、STが開発した先進的なSTPAKパッケージへの実装ならびにテストを行います。
ZFは顧客の性能要求に合わせ、さまざまな数のデバイスを接続可能に
2025年よりSTは、ZFに、数千万個の第3世代SiCパワーMOSFETを供給します。ZFは、インバータの設計を変更することなく、お客様の性能要求に合わせてさまざまなデバイスを接続できます。特にZFは、2025年生産開始予定の欧州自動車メーカの車両向けインバータに当該技術を使用します。
インバータは電動ドライブトレインの頭脳です。バッテリと電動モータ間双方向のエネルギーの流れを管理します。インバータは、開発を重ねるたびにより効率的で複雑になっています。インバータ設計とSiCなどの半導体の組み合わせは、電気自動車の性能向上の鍵です。SiC製品は、電気自動車のインバータ、風力発電タービン、太陽光発電インバータの電力損失を大幅に低減します。SiC製品は、高効率、電力密度、信頼性など、従来のSiベースの製品に比べて決定的な利点があります。同時に、より小型で費用対効果が高いシステム設計を可能にします。つまり、SiCベースの半導体を搭載した電気自動車は、充電速度や航続距離を向上し、より多くのスペースを確保することができます。
STマイクロエレクトロニクスについて
STは、50,000名以上の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、IoT・コネクティビティの普及を可能にします。STは、2027年までのカーボン・ニュートラルの実現を目標にしています。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト( https://www.st.com )をご覧ください。
ZFについて
ZFは乗用車、商用車および産業技術分野でシステムを提供し、次世代モビリティを実現する世界的テクノロジー企業です。ZFはくるまの「見て、考えて、動かす (see, think, act)」を可能にします。「車両運動制御」「統合安全」「自動運転」「電動モビリティ」の4つの技術領域で、既存車両メーカや新たなモビリティサービスプロバイダに、包括的製品やソフトウェアソリューションを提供しています。また、さまざまなタイプの車両の電動化を行っています。 ZFは製品を通じて、排出ガス削減、気候保護、モビリティの安全向上に貢献しています。
全世界165,000名の従業員で2022年度の売上438億ユーロを達成しました。32か国に168の生産拠点を展開しています。
STへのお問い合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
〒108-6017 東京都港区港南2-15-1
品川インターシティA棟
STマイクロエレクトロニクス(株)
インテグレイテッド・マーケティング & コミュニケーション 内芝
TEL : 03-5783-8220 FAX : 03-5783-8229
お客様お問い合わせ先
〒108-6017 東京都港区港南2-15-1
品川インターシティA棟
STマイクロエレクトロニクス(株)
オートモーティブ & ディスクリート製品グループ
TEL : 03-5783-8260 FAX : 03-5783-8216
ZFへのお問い合わせ先
Benjamin Wagener, Corporate News Relations and Finance,
phone: +49 7541 77-963354, email: benjamin.wagener@zf.com
姫野佐和, コーポレートコミュニケーション
e-mail: japanpress.TKY@zf.com